earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base, Inscription
Version produit : 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
19/02/2020

Connexion à WorkStation à l'aide de vos identifiants Windows

Vous vous connectez à WorkStation pour accéder de manière sécurisée aux fonctions d'EcoStruxure BMS.

Déclaration

Assurez-vous d'avoir une licence WorkStation active et disponible. Une licence active est requise pour se connecter à WorkStation.

Afficher plus
action_close

Vous vous connectez à WorkStation ou à WebStation pour accéder de manière sécurisée aux fonctions d'EcoStruxure Building Operation.

Se connecter à WorkStation

Vous vous connectez à WorkStation avec vos identifiants Windows, comme un autre utilisateur Windows, ou comme un utilisateur EcoStruxure Building Operation. Votre administrateur système décide du type d'utilisateur sous lequel vous vous connectez.

Pour vous connecter à WorkStation à l'aide d'un compte EcoStruxure Building Operation, vous devez connaître les informations de compte suivantes :

  • Nom utilisateur

  • Mot de passe

  • Domaine

  • Serveur EcoStruxure BMS

Pour vous connecter à WorkStation à l'aide d'un compte Windows, vous devez connaître le serveur EcoStruxure BMS.

Les informations de compte pour le compte EcoStruxure Building Operation et le compte Windows sont fournies par l'administrateur système.

Déclaration

​​Assurez-vous d'avoir une licence WorkStation active disponible. Une licence active est requise pour se connecter à WorkStation.

Se rappeler de moi sur cet ordinateur

Pour une connexion plus rapide à Workstation, utilisez la fonction Se rappeler de moi pour renseigner automatiquement votre nom utilisateur, votre mot de passe, votre domaine et votre serveur. Les utilisateurs Building Operation et les utilisateurs Windows peuvent utiliser la fonction Se rappeler de moi.

Ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur

Lorsque vous vous connectez à un nouveau serveur, son adresse IP est ajoutée à la liste des serveurs. Vous pouvez ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur afin de l'identifier et de le trouver plus facilement dans la liste.

Se connecter à WebStation

Pour vous connecter à WebStation, vous devez connaître les informations de compte suivantes :

  • Nom utilisateur

  • Mot de passe

  • Domaine

  • Serveur EcoStruxure BMS

Les informations de votre compte sont fournies par l'administrateur système.

Pour se connecter à WorkStation à l'aide de vos identifiants Windows
  1. Sélectionnez l'option de protocole HTTP Serveur pour la communication avec le serveur EcoStruxure BMS.

  2. Dans la case Serveur , entrez un nom de serveur EcoStruxure BMS ou une adresse IP.

    Déclaration

    Vous pouvez également, dans le menu déroulant, choisir un nom d'hôte de serveur dans la liste. Lorsqu vous commencez à saisir le nom de l'hôte ou le numéro IP du serveur, on vous proposera des suggestions de la liste enregistrée.

    Déclaration

    Lorsque vous vous connectez à un nouveau serveur, son adresse IP est ajoutée à la liste des serveurs. Vous pouvez ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur afin de l'identifier et de le trouver plus facilement dans la liste.

  3. Sélectionner Se connecter en tant que pour vous connecter avec le compte utilisateur Windows que vous avez utilisé pour vous connecter à l'ordinateur.

  4. Sélectionner Se rappeler de moi sur cet ordinateur pour que WorkStation se rappelle de votre configuration.

  5. Cliquez sur Connexion .

  6. Vous pouvez enregistrer le système maintenant ou ultérieurement :

    • Cliquez sur Enregistrer maintenant pour enregistrer votre système. Pour plus d'informations, voir Enregistrement du système .

    • Cliquez sur Enregistrer ultérieurement pour passer l'étape de l'enregistrement et le remettre à plus tard.

  • Se connecter à WorkStation ou WebStation
  • Connexion à WorkStation sous un autre nom utilisateur Windows
  • Connexion à WorkStation en tant qu'utilisateur EcoStruxure Building Operation
  • Enregistrement des informations de connexion
  • Espaces de travail
  • Sélection d'un espace de travail par défaut
  • Changement d'espaces de travail
  • Déconnexion de WorkStation
  • Quitter WorkStation
  • Modification du mot de passe
  • Fenêtre de Building Operation WorkStation
  • Enregistrement du système
  • Enregistrement en ligne
  • Enregistrement d'un système en ligne
  • Enregistrement hors ligne
  • Enregistrer un système hors ligne