earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 3.1
04/02/2020

Se connecter à WorkStation ou WebStation

Vous vous connectez à WorkStation ou à WebStation pour accéder de manière sécurisée aux fonctions d'EcoStruxure Building Operation.

Se connecter à WorkStation

Vous vous connectez à WorkStation avec vos identifiants Windows, comme un autre utilisateur Windows, ou comme un utilisateur EcoStruxure Building Operation. Votre administrateur système décide du type d'utilisateur sous lequel vous vous connectez.

Pour vous connecter à WorkStation à l'aide d'un compte EcoStruxure Building Operation, vous devez connaître les informations de compte suivantes :

  • Nom utilisateur

  • Mot de passe

  • Domaine

  • Serveur EcoStruxure BMS

Pour vous connecter à WorkStation à l'aide d'un compte Windows, vous devez connaître le serveur EcoStruxure BMS.

Les informations de compte pour le compte EcoStruxure Building Operation et le compte Windows sont fournies par l'administrateur système.

Déclaration

​​Assurez-vous d'avoir une licence WorkStation active disponible. Une licence active est requise pour se connecter à WorkStation.

Se rappeler de moi sur cet ordinateur

Pour une connexion plus rapide à Workstation, utilisez la fonction Se rappeler de moi pour renseigner automatiquement votre nom utilisateur, votre mot de passe, votre domaine et votre serveur. Les utilisateurs Building Operation et les utilisateurs Windows peuvent utiliser la fonction Se rappeler de moi.

Ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur

Lorsque vous vous connectez à un nouveau serveur, son adresse IP est ajoutée à la liste des serveurs. Vous pouvez ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur afin de l'identifier et de le trouver plus facilement dans la liste.

Se connecter à WebStation

Pour vous connecter à WebStation, vous devez connaître les informations de compte suivantes :

  • Nom utilisateur

  • Mot de passe

  • Domaine

  • Serveur EcoStruxure BMS

Les informations de votre compte sont fournies par l'administrateur système.

  • Présentation de WorkStation
  • Vue d'ensemble de WebStation
  • Connexion à WorkStation à l'aide de vos identifiants Windows
  • Connexion à WorkStation sous un autre nom utilisateur Windows
  • Connexion à WorkStation en tant qu'utilisateur EcoStruxure Building Operation
  • Déconnexion de WorkStation
  • Connexion à WebStation
  • Déconnexion de WebStation
  • Enregistrement des informations de connexion
  • Modification du mot de passe
  • Modification du mot de passe
  • Espaces de travail
  • Sélection d'un espace de travail par défaut
  • Changement d'espaces de travail
  • Fenêtre de Building Operation WorkStation
  • Fenêtre Building Operation WebStation
  • Boîte de dialogue Changer le mot de passe