earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : WorkStation
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Enregistrement des informations de connexion

Pour une connexion plus rapide,, utilisez la fonction Se rappeler de moi pour renseigner automatiquement vos informations de connexion.

Déclaration
  • Pour des raisons de sécurité, votre mot de passe n'est pas renseigné automatiquement.

Afficher plus
action_close

You log on to WorkStation or WebStation to securely access the EcoStruxure Building Operation functions.

Log on to WorkStation

You log on to WorkStation with your current Windows credentials, as another Windows user, or as an EcoStruxure Building Operation user. Your system administrator decides which type of user you log on as. ​

To log on to WorkStation using an EcoStruxure Building Operation account, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

To log on to WorkStation using a Windows account, you need to know the EcoStruxure BMS server.

The account information for both the EcoStruxure Building Operation account and the Windows account is provided by the system administrator.

Déclaration

​​Ensure that you have a working and available WorkStation license. A working license is required to log on to WorkStation. Pour plus d'informations, voir EcoStruxure Building Operation Software Licensing Installation and Location .

Remember me on this computer

For a faster log on in Workstation, use the Remember me feature to automatically fill in your user name, password, domain and server. Both Building Operation users and Windows users can use the Remember me feature.

Add a display name of the server address

When you log on to a new server, its IP address is added to the server list. You can add a display name of the server address to make it easier to find your server in the list.

Log on to WebStation

To log on to WebStation, you need to know the following account information:

  • User name

  • Password

  • Domain

  • EcoStruxure BMS server

The account information for your account is provided by the system administrator.

Pour enregistrer vos informations de connexion
  1. Dans la fenêtre de bienvenue, sélectionnez Se rappeler de moi sur cet ordinateur .

  2. Cliquez sur Connexion .

  • Log on to WorkStation or WebStation
  • Connexion à WorkStation en tant qu'utilisateur EcoStruxure Building Operation
  • Connexion à WorkStation sous un autre nom utilisateur Windows
  • Sélection d'un espace de travail par défaut
  • Changement d'espaces de travail
  • Déconnexion de WorkStation
  • Quitter WorkStation
  • Changing Your Password
  • Building Operation WorkStation Window