Vous vous connectez à WorkStation pour accéder de manière sécurisée aux fonctions d'EcoStruxure BMS.
Assurez-vous d'avoir une licence WorkStation active disponible. Une licence active est requise pour se connecter à WorkStation.
Dans la case Nom utilisateur , saisissez le nom d'utilisateur EcoStruxure Building Operation.
Dans la boîte Mot de passe , tapez le mot de passe.
Dans la boîte Domaine , tapez un nom de domaine. Si vous n'entrez pas de nom de domaine, vous vous connecterez au domaine local.
Sélectionnez l'option de protocole HTTP Serveur pour la communication avec le serveur EcoStruxure BMS.
Dans la case Serveur , entrez un nom de serveur EcoStruxure BMS ou une adresse IP.
Vous pouvez également, dans le menu déroulant, choisir un nom d'hôte de serveur dans la liste. Lorsqu vous commencez à saisir le nom de l'hôte ou le numéro IP du serveur, on vous proposera des suggestions de la liste enregistrée.
Lorsque vous vous connectez à un nouveau serveur, son adresse IP est ajoutée à la liste des serveurs. Vous pouvez ajouter un nom d'affichage pour l'adresse du serveur afin de l'identifier et de le trouver plus facilement dans la liste.
Sélectionnez Se rappeler de moi pour que WorkStation se rappelle de votre configuration.
Cliquez sur Connexion .
Vous pouvez enregistrer le système maintenant ou ultérieurement :
Cliquez sur Enregistrer maintenant pour enregistrer votre système. Pour plus d'informations, voir Enregistrement du système .
Cliquez sur Enregistrer ultérieurement pour passer l'étape de l'enregistrement et le remettre à plus tard.
Si la fenêtre Sélectionner espace de travail par défaut est affichée, cliquez sur l'espace de travail que vous voulez configurer comme espace par défaut.