earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9
15.07.2013

Voreingestellten Arbeitsbereich auswählen

Sie können den Arbeitsbereich auswählen, den Sie verwenden möchten, wenn Sie sich in WorkStation zum ersten Mal einloggen.

Mehr zeigen
action_close

The workspace in WorkStation and WebStation is the area where you perform all tasks at your site, such as acknowledging alarms and viewing trend logs.

The workspace is made up of different components, such as panes, lists, and views. These components can be configured in a number of different ways. You can hide or display components and create and save your own workspace. You can also reset the workspace layout to the default layout for the user group your user account belongs to.

WebStation uses cookies to remember your workspace when you log off. When you log on again, you get the workspace you used when you logged off. If you clear your web browser, you will regain the default workspace.

 
action_zoom_plus_stroke Workspace in WorkStation (left) and WebStation (right)
Abbildung: Workspace in WorkStation (left) and WebStation (right)

Some objects have specific views in WorkStation and WebStation:

  • Alarms

  • Documents

  • Graphics (TGML)

  • Events

  • Trend Charts

  • Trend Log Lists

  • Schedules

  • Calendars

  • Watch

When you open an object that does not have a specific view, the Properties dialog box for that object is displayed.

Panels

Panels are a way to create workspaces that display two or more components in Building Operation, for example graphics, trend charts, trend list and alarm views.

Für weitere Informationen siehe Fenster .

Web Pages

Web pages on the Internet can be displayed in the Workspace in Building Operation.

Für weitere Informationen siehe Webseiten .

Voreingestellten Workspace auswählen
  • Wählen Sie in WorkStation im Dialogfeld Voreingestellten Arbeitsbereich auswählen den Arbeitsbereich, den Sie als Standard verwenden möchten.

     
    action_zoom_plus_stroke

Der ausgewählte Arbeitsbereich wird als Standard-Arbeitsbereich geöffnet, wenn Sie sich das nächste Mal in WorkStation einloggen.

  • In WorkStation oder WebStation einloggen
  • In WorkStation als Building Operation-Benutzer einloggen
  • Anmeldedaten speichern
  • Workspaces
  • Arbeitsbereich wechseln
  • Aus WorkStation ausloggen
  • WorkStation beenden
  • Ihr Passwort ändern
  • Building Operation WorkStation Window