earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Server, Project Configuration Tool
功能: 警报
产品版本: 1.8
2016/10/13

Adding an Attachment to an Alarm

You add an attachment, for example a .pdf file or a trend log, to assist the user when diagnosing or solving the problem that caused the alarm.

显示更多
action_close

您可以添加附件到报警对象,系统信息报警除外。 附件是一个指向系统中的对象的链接。 当报警附件被触发时,回形针图标显示在报警窗格和报警视图中。 还可以将附件配置为报警被触发时显示。

附件还可以是:包含有关报警信息的语音消息、报告、趋势图、时间表、Microsoft Word 文件、PDF 文件、视频录制或弹出窗口。

您可以通过单次操作为多个报警添加相同的附件或附件集。 还可以通过单次操作删除属于多个报警的附件。 如果要添加的附件已附加到某个报警,则后续附件会作为重复项添加。

在 WebStation 中,您可以打开参考系统中对象的附件。 在工作站中,您还可以打开其他类型的附件,只要与附件相关的程序或编辑器已本地安装在您的计算机上即可。 例如,如果附件是 PDF 文件,而您的计算机上已安装 Adobe Reader 或类似程序,则可以打开此文件。

To add an attachment to an alarm
  1. In WorkStation, in the Alarm View of the alarm, click the Attachment tab.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Click the Add button

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

     
    action_zoom_plus_stroke

  3. In the Select Object dialog box, browse to the item you want to attach to the alarm.

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Click Select .

(In FM: TaskClosing) The selected attachment appears in the Attachment list of the alarm and is attached when the alarm is triggered.

  • 报警附件
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm
  • Removing Attachments from Multiple Alarms