earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Fonctionnalité de base, Ingénierie
Version produit : 2023
21/05/2024

Boîte de dialogue Ajouter/supprimer des colonnes (Recherche)

Utilisez la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer les colonnes pour ajouter ou supprimer des colonnes dans la Vue Rechercher.

Déclaration

Les colonnes affichées dans la liste sont celles qui sont pertinentes pour un résultat de recherche donné.

 
action_zoom_plus_stroke Colonnes par défaut de la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des colonnes
Figure : Colonnes par défaut de la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des colonnes

Table : Colonnes par défaut de la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des colonnes

Composant

Description

Description

Sélectionnez pour afficher l'utilisation prévue de l'objet ou de la propriété.

Adresse étrangère

Sélectionnez cette option pour afficher l'adresse d'un produit hors EcoStruxure Building Management, par exemple un dispositif BACnet.

Modifié le

Sélectionnez cette option pour afficher la date et l'heure de la dernière modification de l'objet.

Nom

Sélectionnez cette option pour afficher le nom de l'objet ou de la propriété.

Remarque 1

Sélectionnez cette option pour afficher un texte qui apparaît dans un graphique ou un résultat de recherche.

Remarque 2

Sélectionnez cette option pour afficher un texte qui apparaît dans un graphique ou un résultat de recherche.

Chemin

Sélectionnez cette option pour afficher le chemin de l'objet.

Liaison de propriété

Sélectionnez cette option pour afficher la liaison entrante de la propriété d'objet.

Niveau de retenue de la propriété

Sélectionnez cette option pour afficher le niveau de retenue de la propriété d'objet.

Type

Sélectionnez cette option pour afficher le type d'objet qui définit les propriétés de l'objet

Validation

Sélectionnez cette option pour afficher les valeurs de la propriété de validation de l'objet.

Delta transfert de valeur

Sélectionnez cette option pour afficher le taux de transfert sur la base d'une valeur delta.

Intervalle de transfert de valeur

Sélectionnez cette option pour afficher l'intervalle de transfert configuré pour cette valeur.

Taux de transfert de valeur

Sélectionnez cette option pour afficher la fréquence d'exécution du transfert de valeur.

  • Chercher
  • Filtre rapide