Funzionalità: Allarmi
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022
15/10/2020

Removing Attachments from Multiple Alarms

You remove all alarm attachments, for example, .pdf files or a trend logs that are no longer relevant for assisting you when diagnosing or solving the problem that caused an alarm.

Mostra di più
action_close

You can add attachments to alarm objects, except System Information alarms. An attachment is a link pointing to an object in the system. When an alarm that has an attachment is triggered, a paperclip icon is displayed in the Alarms pane and Alarm Views. It is also possible to configure the attachment to display when the alarm is going from Normal to Alarm state.

L'allegato può essere anche un messaggio vocale, un report, un grafico del Trend, una tabella, un file di Microsoft Word, un file PDF, una registrazione video o una finestra popup contenente informazioni relative all'allarme.

Puoi aggiungere lo stesso allegato o un insieme di allegati a più allarmi in un'unica operazione. Puoi anche eliminare allegati appartenenti a più allarmi in un'unica operazione. Se aggiungi un allegato che è già stato allegato a un allarme, l'ultimo allegato viene aggiunto come duplicato.

Puoi anche aprire altri tipi di allegati, a condizione che il programma o l'editor associato all'allegato sia installato localmente sul tuo computer. Per esempio, se l'allegato è un file PDF, puoi aprire il file se Adobe Reader o un programma simile è installato sul tuo computer.

To remove attachments from multiple alarms
  1. In WorkStation, in the list view, select the alarms from which you want to remove all alarm attachments.

  2. On the Actions menu, point to Advanced and then click Remove all attachments .

  3. In the Remove all Attachments dialog box, click Yes .

All alarm attachments are removed from the selected alarms.

  • Allegati agli allarmi
  • Adding an Attachment to an Alarm
  • Adding an Attachment to Multiple Alarms
  • Copying Attachments to Multiple Alarms
  • Removing an Attachment from an Alarm