earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Serie nei grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Puoi salvare le impostazioni in modo che il grafico del Trend sia visualizzato nello stesso modo ogni volta che lo apri.

  • Trend Chart Event Icons
  • Trend Chart Properties
  • Come funzionano i Trend
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation
  • Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei marcatori in una serie di registri tendenze
  • Visualizzazione di simboli evento in un grafico del Trend
  • Modifica dell'ordine di visualizzazione di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
  • Nascondere una serie in un grafico del Trend
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Axes Tab
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Series Tab
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Calculation Tab