Trenddiagrammserie in WebStation
You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.
Diese Einstellungen können gespeichert werden, sodass das Trenddiagramm jedes Mal, wenn Sie es öffnen, auf gleiche Weise angezeigt wird.
Wie Trenddiagramme funktionieren
Wie Trends funktionieren
Trenddiagrammansicht
Trend Chart Toolbar
Dialogfeld Trenddiagrammeinstellungen – Registerkarte Serie
Menü Trenddiagrammserie
Spezifische Zeitspannen in einem Trenddiagramm anzeigen
Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
Die Linienstärke in einer Trenddiagrammserie ändern
Die Farbe einer Trenddiagrammserie ändern
Die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern
Ansicht mehrerer Quickinfos in einem Trenddiagramm
Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen
Eine Trenddiagrammserie löschen
Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern