earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
20.10.2014
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen

Sie können einem Trenddiagramm eine Trendlog-Serie hinzufügen, um Trenddaten verschiedener Logs oder Variablen zu vergleichen.

Mehr zeigen
action_close

Trenddiagramme stellen Trendlogs grafisch dar. Ein Trenddiagramm kann einen oder mehrere Trendlogs enthalten, die in dem Trenddiagramm als Linien oder Balken dargestellt werden.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​Ein Trenddiagramm zeigt die Datensätze eines Trendlogs oder eines erweiterten Trendlogs als Serie an.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Eine Trendlog-Serie einem Trenddiagramm hinzufügen
  1. Wählen Sie in WebStation im Systembaum -Fenster das Trenddiagramm, dem Sie die Trendlog-Serie hinzufügen möchten.

     
    action_zoom_plus_stroke
  2. Klicken Sie im Systembaum -Fenster mit der rechten Maustaste auf den Trendlog, zeigen Sie auf Diagramm öffnen und wählen Sie dann Zu bereits geöffneten Trenddiagrammen hinzufügen .

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. Um die Änderungen des Trenddiagramms zu speichern, klicken Sie das Feld Aktuelle Einstellungen speichern

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Die Trendlog-Serie wurde dem Trenddiagramm hinzugefügt.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm zeigt zwei Trendlog-Serien
Abbildung: Trenddiagramm zeigt zwei Trendlog-Serien
  • Trenddiagrammserie in WebStation
  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Spezifische Zeitspannen in einem Trenddiagramm anzeigen
  • Die Linienstärke in einer Trenddiagrammserie ändern
  • Die Farbe einer Trenddiagrammserie ändern
  • Die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Ansicht mehrerer Quickinfos in einem Trenddiagramm
  • Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht
  • Kontextmenü
  • Kontextmenü – Untermenü Diagramm öffnen
  • Trend Chart Toolbar