earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Adaptador Bluetooth SpaceLogic

El adaptador Bluetooth de SpaceLogicle permite establecer una conexión Bluetooth con controladores de la serie MP y RP. Conecta el adaptador Bluetooth de SpaceLogicen el Sensor SpaceLogic correspondiente para conectarse al controlador. El adaptador se comunica con el controlador BACnet/IP sobre el bus del sensor utilizando un cable RS-485. Para obtener más información, consulte Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller .

Aviso

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Para obtener más información, consulte Commission Mobile Application Overview .

 
action_zoom_plus_stroke Conectividad del Adaptador Bluetooth de SpaceLogicc
Figura: Conectividad del Adaptador Bluetooth de SpaceLogicc

BLE integrado en el controlador RP

Puede usar el BLE (Bluetooth de baja energía) para conectarse a los controladores RP y MP. El BLE le ofrece la posibilidad de poner en servicio los controladores BACnet/IP antes de que haya una infraestructura de red IP configurada y también mejora los tiempos de puesta en servicio in situ y la productividad. Con el controlador RP, se conecta usando su BLE integrado o adaptador de BLE y el sensor SpaceLogic. En el controlador MP, se conecta con el adaptador BLE de la aplicación móvil Commission a través del bus del sensor del controlador.

Para obtener más información, consulte BLE integrado en el controlador RP .

Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth

El adaptador Bluetooth de SpaceLogic le permite establecer una conexión Bluetooth con los modelos de controladores SpaceLogic y EasyLogic. Para conectarse a un dispositivo a través del adaptador Bluetooth de SpaceLogic, un Sensor SpaceLogic debe estar cableado al controlador

Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth .

Cambio del PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic

Cambie el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic para mejorar la seguridad. El PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic está diseñado para que, por defecto, sea 333666 y habría que cambiarlo a un código más seguro antes de realizar la puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic .

Actualización del firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic

Actualiza el firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic para mejorar el rendimiento del adaptador.

Para obtener más información, consulte Actualización del firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic .

Realizar un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth de SpaceLogic

Realiza un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth de SpaceLogic para eliminar el PIN actual

Para obtener más información, consulte Realizar un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth .

Funcionalidad del Adaptador Bluetooth de SpaceLogic

La luz LED del adaptador Bluetooth de SpaceLogic muestra diferentes secuencias para indicar varias funciones.

Para obtener más información, consulte Funcionalidad del LED del Bluetooth .

  • Commission Mobile Application Overview
  • BLE integrado en el controlador RP
  • Conectarse a un controlador mediante Bluetooth
  • Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic
  • Actualización del firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic
  • Realizar un reinicio de fábrica del adaptador Bluetooth
  • Funcionalidad del LED del Bluetooth