earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Conectarse a un controlador mediante Bluetooth

Se conecta a un controlador para empezar las tareas de puesta en marcha. A través de Bluetooth podrá conectarse a un único controlador a la vez. Los controladores de la serie RP y MP, de la familia de controladores BACnet/IP, admiten conexión Bluetooth. Los dispositivos IP-IO no admiten conexión Bluetooth. En el controlador MP, la conexión se realiza utilizando el adaptador SpaceLogic BLE a través del bus del sensor del controlador y el sensor SpaceLogic Con los controladores RP, se conecta utilizando el BLE integrado o el adaptador BLE para los modelos de controladores EasyLogic.

A continuación, puede habilitar el acceso por Bluetooth dependiendo de si está utilizando el Adaptador Bluetooth SpaceLogic y el Sensor SpaceLogic, o el BLE integrado del controlador RP. Con el Adaptador Bluetooth SpaceLogic, debe utilizar el Sensor SpaceLogic para permitir o denegar la comunicación entre la aplicación móvil Commission y el controlador BACnet/IP. Con el BLE en el RP-C, el BLE se habilita fuera de la caja y se deshabilita automáticamente cuando se aloja el controlador en un servidor.

Mostrar más
action_close

Puede usar el BLE (Bluetooth de baja energía) para conectarse a los controladores RP y MP. Usando el BLE, puede poner en servicio los controladores BACnet/IP antes de que haya una infraestructura de red IP configurada y también realizar una puesta en servicio in situ de forma más rápida y eficiente.

Con el controlador RP, se conecta usando su BLE integrado o adaptador de BLE y el sensor SpaceLogic. A través del BLE en el RP-C, se conecta a un solo controlador a la vez iniciando sesión en la aplicación móvil Commission y haciendo clic en Bluetooth en la pantalla de conexión. En la página de Dispositivos de Bluetooth , puede descubrir un dispositivo y conectarse. Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador mediante Bluetooth .

Con un BLE en el RP-C, se habilita el acceso para que la radio BLE pueda anunciar su presencia para dejar que los usuarios descubran y conecten. Del mismo modo, puede inhabilitar la publicidad para evitar que la radio BLE se anuncie y evitar conexiones de usuarios. Para obtener más información, consulte Enabling Bluetooth Access Using the Onboard BLE in the RP Controller .

Aviso

Hay tres modos para habilitar el BLE integrado en el RP-C:

  • Mantenimiento (predeterminado fuera de la caja)

  • Deshabilitado

  • Conectar el filtro BLE de la aplicación Occupant (véase la sección a continuación para obtener más detalles)

En un controlador RP-C nuevo de fábrica, el BLE integrado se habilita y siempre emite anuncios. El BLE integrado se deshabilita cuando se aloja un RP-C en un servidor de automatización. Puede volver a habilitar el BLE con WorkStation, o la aplicación móvil Commission para usarlo con la aplicación Engage Mobile. Antes de volver a habilitar el BLE para la aplicación Engage Mobile, sin embargo, debe realizar las siguientes acciones:

  • Cambiar el PIN de emparejamiento seguro

  • Habilitar el BLE integrado en el RP-C en su estado seguro para el control de la aplicación dOccupant encendiendo el filtro de la aplicación Engage Occupant. Esta configuración solo la admite la aplicación móvil Commission.

La aplicación Engage Mobile usa BLE para comunicarse con los controladores BACnet/IP. Se recomienda no usar el PIN predeterminado tras el primer uso. Configure el PIN del acceso al BLE en el controlador RP. Para obtener más información, consulte Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

Habilitar el filtrado BLE de la aplicación Engage Occupant

Cuando se completen las actividades de puesta en servicio del RP-C, asegúrese de garantizar el controlador apagando la interfaz del BLE. Esto ocurre automáticamente cuando se aloja el controlador en un AS-P. Si se planea usar la aplicación móvil Engage para ajustar los niveles de confort en los espacios controlados por Connected Room Solutions, debe preparar el controlador par una comunicación segura con la aplicación móvil Engage. Debe hacerlo encendiendo el BLE y la propiedad de filtración BLE de la aplicación Engage Occupant en la aplicación móvil Commission. Debe configurar la propiedad de filtración BLE de la aplicación Engage Occupant en la aplicación móvil Commission.

La aplicación móvil Commission configura el RP-C para una comunicación segura y asegura que solo las propiedades vinculadas al menú de la aplicación Occupant de los controladores puedan leerse o escribirse en la interfaz del BLE. Para obtener más información, consulte Engage Mobile Application Menu Value Configuration ..

Los demás comandos se deshabilitan para el tráfico que se origina en la interfaz del BLE. Como resultado, las aplicaciones como la aplicación móvil Commission ya no trabajan en el BLE cuando el RP-C está en este estado seguro. Para volver a poner el acceso al nivel de puesta en servicio a la aplicación móvil Commission en el BLE, debe establecer una conexión de red IP al RP-C para apagar el filtro de la aplicación Engage Occupant.

Esta tabla resume la conducta del filtro.

Con el filtro encendido...

Con el filtro apagado

No puede conectar a la aplicación móvil Commission con el BLE

Puede conectar a la aplicación móvil Commission con el BLE

Puede conectar a la aplicación móvil Commission con una conexión IP.

Puede usar la aplicación móvil Engage

Puede usar la aplicación móvil Engage

Adaptador del BLE

En los controladores MP y EasyLogic, se conecta con el adaptador BLE de la aplicación móvil Commission a través del bus del sensor del controlador. También puede usar el adaptador del BLE y el Sensor SpaceLogic para realizar la conexión en el controlador RP.

Con el adaptador BLE, debe utilizar el sensor SpaceLogic para permitir o denegar la comunicación entre la aplicación móvil Commission y el controlador BACnet/IP. Para obtener más información, consulte Enabling Bluetooth Access Using the BLE Adapter and SpaceLogic Sensor .

En el adaptador del BLE, se establece una conexión del BLE a los controladores MP y RP conectando un sensor SpaceLogic al controlador e introduciendo el adaptador del BLE en el sensor. Entonces se presiona el botón   en la parte delantera del adaptador para iniciar los anuncios. Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth .

Gestión de dispositivos

Con el adaptador del BLE y el BLE integrado en el RP-C, descubre un controlador RP o el adaptador y se conecta. Al conectarse, la página de Gestión de dispositivos Bluetooth se muestra y se le pide que introduzca un PIN si aún no se ha emparejado con un controlador. No se le pide que introduzca un PIN si ya ha realizado el emparejamiento.

En el adaptador del BLE, la página de gestión de dispositivos Bluetooth le permite ver las propiedades del dispositivo, incluyendo el nombre, tipo y número de serie. También puede actualizar el firmware del adaptador y cambiar el PIN aquí.

Para obtener más información, consulte Actualización del firmware del adaptador Bluetooth de SpaceLogic .

Para obtener más información, consulte Cambiar el PIN del adaptador Bluetooth de SpaceLogic .

Por contraste, puede cambiar el PIN en el BLE integrado en el RP-C en WorkStation y actualizar el firmware del controlador con una operación de descarga. Para obtener más información, consulte Changing the RP Controller Bluetooth 6-Digit PIN .

La tabla explica brevemente y resumen las principales similitudes y diferencias entre el BLE integrado en el RP-C y el adaptador del BLE.

BLE integrado

Adaptador del BLE

Similitudes:

Proceso de emparejamiento común

Descubrimiento de controlado o adaptación con la página de dispositivos Bluetooth

Diferencias:

Configuración del PIN a través de WorkStation

Configuración del PIN en la aplicación móvil Commission

La funcionalidad se actualiza con la descarga del firmware del controlador

El firmware se actualiza de manera inalámbrica usando la aplicación móvil Commission

Publicidad iniciada una vez habilitada

Publicidad iniciada solo después de pulsar el adaptador

Conexión de BLE más rápida facilitada a

Conexión más lenta por limitaciones en la velocidad del bus del sensor

  1. Una conexión IP es bastante más rápida que una conexión por BLE.

Mostrar más
action_close

La aplicación móvil Commission SmartX Controllers admite la conexión de dispositivos mediante Wi-Fi BACnet y conexión inalámbrica Bluetooth.

Conexión del dispositivo mediante Wi-Fi

Cuando su integrador de sistema haya establecido una infraestructura IP de trabajo, conéctese a algún controlador BACnet/IP del edificio. Para obtener más información, consulte Conectarse a un dispositivo mediante Wi-Fi .

Conexión del dispositivo mediante Bluetooth

Se conecta a un controlador para empezar las tareas de puesta en marcha. A través de Bluetooth podrá conectarse a un único controlador a la vez. Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador mediante Bluetooth .

Conectarse a un controlador mediante Bluetooth
  1. En la página Conectar , pulse Bluetooth .

  2. Desde la página Dispositivos Bluetooth , seleccione el controlador RP al que quiera conectarse. Para conectarse a un controlador MP, utilice el adaptador SpaceLogic Bluetooth. Para obtener más información, consulte Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth .

  3. Pulse en Conectar .

  4. En la página Gestión del dispositivo Bluetooth , seleccione Descubrir dispositivo .

  5. Su dispositivo móvil o portátil con Windows 10 le pide el PIN del controlador RP. Introduzca el PIN y pulse Permitir .

    Aviso

    El PIN del controlador RP se crea desde WorkStation y no se puede cambiar desde la aplicación móvil Commission.

  6. En la página Lista de dispositivos , seleccione la casilla junto al controlador y pulse Siguiente .

Cuando vea la página Ajustes de dispositivo , se habrá conectado correctamente al controlador.

  • BLE integrado en el controlador RP
  • Conexión del dispositivo
  • Conectarse a un controlador con el adaptador SpaceLogic Bluetooth