earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
概念

概念


产品: eCommission SmartX Controllers, MP-C, MP-V, RP-C, RP-V, SmartX Sensor
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 2023, 2024, 7.0
2024/9/10

SpaceLogic 蓝牙适配器

SpaceLogic 蓝牙适配器可让您建立指向 MP 和 RP 控制器的蓝牙连接。将 SpaceLogic 蓝牙适配器插入相应的 SpaceLogic 传感器以连接至控制器。适配器通过传感器总线使用 RS-485 电缆与BACnet/IP 控制器通信。 有关更多信息,请参阅 Connecting SpaceLogic Sensor Devices to an MP Controller .

通知

SPACELOGIC SENSOR OR OTHER EQUIPMENT DAMAGE

  • Plug in the adapter with the button to the front.

  • Do not plug into any device other than a SpaceLogic Sensor.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

有关更多信息,请参阅 Commission Mobile Application Overview .

 
action_zoom_plus_stroke SpaceLogic 蓝牙适配器连接性
图: SpaceLogic 蓝牙适配器连接性

RP 控制器板载 BLE

您可以使用低功耗蓝牙 (BLE) 连接到 RP 和 MP 控制器。BLE 使能您能够在配置 IP 网络基础设施之前调试 BACnet/IP 控制器,并改善现场调试时间和生产率。使用 RP 控制器时,您可以使用其板载 BLE 或 BLE 适配器和 SpaceLogic 传感器进行连接。在 MP 控制器中,您可以使用 Commission 移动应用程序 BLE 适配器通过控制器的传感器总线进行连接。

有关更多信息,请参阅 RP 控制器板载 BLE .

使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器

SpaceLogic 蓝牙适配器允许您建立与 SpaceLogic 和 EasyLogic 控制器型号的蓝牙连接。要通过 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至设备,必须用线缆将 SpaceLogic 传感器连接至控制器。

有关更多信息,请参阅 使用 SpaceLogic 蓝牙适配器连接至控制器 .

更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码

您可更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 以实现最佳安全实践。SpaceLogic 蓝牙适配器 PIN 设计为 333666 的默认代码并应当更改至安全代码,然后再执行设备调试。

有关更多信息,请参阅 更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码 .

更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件

您可更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件以改善适配器性能。

有关更多信息,请参阅 更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件 .

执行 SpaceLogic 蓝牙适配器的出厂重置

您可在 SpaceLogic 蓝牙适配器上执行出厂重置以擦除当前 PIN。

有关更多信息,请参阅 执行蓝牙适配器的出厂重置 .

SpaceLogic 蓝牙适配器 LED 功能

SpaceLogic 蓝牙适配器 LED 灯显示不同的序列以指示各种功能。

有关更多信息,请参阅 蓝牙 LED 功能 .

  • Commission Mobile Application Overview
  • RP 控制器板载 BLE
  • 通过蓝牙连接至控制器
  • 更改 SpaceLogic 蓝牙适配器的 PIN 码
  • 更新 SpaceLogic 蓝牙适配器固件
  • 执行蓝牙适配器的出厂重置
  • 蓝牙 LED 功能