É notificado por alarmes quando ocorrer algum evento importante. Por exemplo, se a temperatura for demasiado baixa ou alta num edifício, se uma janela estiver aberta ou se algo estiver avariado, tal como uma ventoinha. O administrador do sistema configura os alarmes e decide a quem o alarme é enviado.
Quando um alarme é acionado, o alarme é apresentado numa lista, juntamente com a informação sobre o alarme e o seu estado atual. Na lista, pode gerir os alarmes, por exemplo, confirmar, aceitar e comentar alarmes. Além disso, pode ordenar, ocultar e desativar alarmes na lista. Pode também abrir uma vista detalhada para obter informações de todas as propriedades de um alarme.
Confirmações de alarmes
Quando confirma um alarme, informa outros de que você viu o alarme. Confirmar um alarme não significa necessariamente que é responsável pela resolução da causa do alarme.
Para mais informações, consulte Confirmações de alarmes
.
Atribuições de alarmes
Um alarme acionado pode ser atribuído manualmente ou automaticamente a um utilizador ou grupo de utilizadores específicos que aparentem ser os mais adequados para corrigir o problema.
Para mais informações, consulte Atribuições de alarme
.
Pode adicionar anexos a objetos de alarme, exceto alarmes de informação de sistema. Um anexo é uma ligação que indica um objeto no sistema. Quando um alarme que possui um anexo é acionado, surge o ícone de um clipe no painel de alarmes e nas vistas de alarme. É também possível configurar o anexo para apresentar quando o alarme é acionado.
Para mais informações, consulte Anexos de alarme
.
Ações do utilizador
As ações de utilizador são usadas para facilitar a compreensão do que acionou os alarmes e o que deve ser feito para resolver a causa do alarme. A ação de utilizador pode ser obrigatória ou opcional, dependendo de como o sistema está configurado.
Para mais informações, consulte Ações do utilizador
.
Ocultar e desativar
Pode ocultar ou desativar alarmes para reduzir o número de alarmes que são apresentados no painel de alarmes ou vista de alarme. Isto é especialmente útil quando tem muitos alarmes ativos ao mesmo tempo.
Para mais informações, consulte Ocultar e desativar
.
Registo de alterações de estado de alarmes
De cada vez que um alarme altera o seu estado, tal como do estado de alarme para estado de reposição, é escrito um evento no registo de eventos e é apresentado no painel de eventos em WorkStation. Pode desativar o registo de alteração de estado se estiver apenas interessado no estado de alarme atual. Por exemplo, se pretender apresentar o estado de alarme atual num gráfico e não se interessar pelo histórico de eventos.
Para mais informações, consulte Registo de mudança de estado de alarme
.
Detalhes de alarme e evento
Para obter rapidamente todos os detalhes de um alarme ou evento específico em WorkStation, ou um alarme em WebStation, pode usar uma vista detalhada. A vista detalhada apresenta sempre todas as propriedades que podem ser adicionadas e apresentadas no painel Alarmes, painel Eventos, vista de alarme ou vista de evento.
Para mais informações, consulte Detalhes de alarme e evento
.
Filtros de utilizador temporários
Altera as condições de filtro de um painel de alarmes ou vista de alarme para reduzir o que é apresentado no painel de alarmes ou vista de alarme.
Para mais informações, consulte Filtros de utilizador temporário
.
Quando faz alterações no layout ou no filtro do painel de alarmes ou vista de alarme, pode guardar as alterações como um favorito. O propósito do favorito é de alterar rápida e temporariamente o layout padrão e reduzir o que é apresentado no painel de alarmes ou vista de alarme, aplicando as condições de filtro favoritas.
Para mais informações, consulte Favorites
.