earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
14.03.2024

Tooltip für das nächste Item anzeigen

Verwenden Sie die magnetische Funktion, um den dem Mauszeiger nächsten Wert zu sehen.

Mehr zeigen
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Diese Einstellungen können gespeichert werden, sodass das Trenddiagramm jedes Mal, wenn Sie es öffnen, auf gleiche Weise angezeigt wird.

Um den Tooltip für das nächste Item anzuzeigen,
  1. übernehmen in WebStation im Systembaum das Trenddiagramm aus.

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Tooltip für das nächste Item anzeigen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  • Trenddiagrammserie in WebStation
  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Ändern der Liniengewichtung einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Farbe einer Trenddiagrammreihe
  • Ändern der Darstellungsart einer Trenddiagrammreihe
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Hinzufügen einer Trenddiagrammreihe zu einem Trenddiagramm in WebStation
  • Eine Trenddiagrammserie löschen
  • Aktuelle Trenddiagrammeinstellungen speichern
  • Trenddiagrammansicht