earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
15/03/2024

Mostra tooltip per l'oggetto più vicino

Utilizza la funzione Magnetico per visualizzare il valore più vicino al puntatore.

Mostra di più
action_close

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Puoi salvare le impostazioni in modo che il grafico del Trend sia visualizzato nello stesso modo ogni volta che lo apri.

Per mostrare tooltip per l'oggetto più vicino
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura di sistema , selezionare il grafico di trend.

  2. Fai clic su Mostra tooltip per il pulsante

     
    action_zoom_plus_stroke
    dell'elemento più vicino.

  • Serie di grafici del Trend in WebStation
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log
  • Aggiunta di una serie di grafici di tendenza a un grafico di tendenza in WebStation
  • Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione di un grafico del Trend