earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Grafiken
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Zoomen und Scrollen in einer Grafik in WebStation

Zoomen und Scrollen in einer Grafik, um das Betrachten zu erleichtern.

Mehr zeigen
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Eine Grafik, die mit Dokumenten (z. B. Microsoft Word oder Adobe PDF) verknüpft ist, kann in WorkStation und WebStation geöffnet werden. Die zugehörigen Programme (in diesem Fall Microsoft Wort oder Adobe Reader) müssen auf dem Computer, der WorkStation oder WebStation betreibt, installiert sein.

 
action_zoom_plus_stroke Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.
Abbildung: Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.

Um in einer Grafik in WebStation zu zoomen und scrollen
  1. Verwenden Sie die Scroll-Taste der Maus zum Vergrößern und Verkleinern einer Grafik.

  2. Klicken Sie in die Grafik, um die Grafik zu bewegen.

  • Wie Grafiken funktionieren
  • Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten
  • Einen Wert in einer Grafik ändern
  • Zoom in einer Grafik zurücksetzen