earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Interface utilisateur

Interface utilisateur


Produits : WebStation
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
22/07/2018

Xenta Schedule Editor

Utilisez le Xenta Central Schedule Editor pour voir ou éditer les horaires Xenta.

 
action_zoom_plus_stroke Xenta Schedule Editor
Figure : Xenta Schedule Editor

Table : Xenta Schedule Editor

Propriété

Description

Type d'intervalle

Sélectionnez le type d'intervalle.

Heure de début

Sélectionnez l'heure de début pour l'événement hebdomadaire si un intervalle est sélectionné.

Heure de fin

Sélectionnez l'heure de fin pour l'événement hebdomadaire si un intervalle est sélectionné.

(Sélectionnez un jour de la semaine)

Sélectionnez les jours de la semaine pendant lesquels l'événement hebdomadaire doit être en service.

 
action_zoom_plus_stroke

Cliquez pour supprimer un événement hebdomadaire.

Type d'intervalle

Sélectionnez le type d'intervalle.

Date de début

Sélectionnez la date de début pour l'intervalle de l'événement d'exception.

Heure de début

Sélectionnez l'heure de début pour l'événement d'exception.

Date de fin

Sélectionnez la date de fin pour l'intervalle de l'événement d'exception.

Heure de fin

Sélectionnez l'heure de fin pour l'événement d'exception.

(Sélectionnez un jour de la semaine)

Sélectionnez les jours de la semaine pendant lesquels l'événement d'exception doit être en service.

 
action_zoom_plus_stroke

Cliquez pour supprimer un événement d'exception.

  • Planifications Xenta dans WebStation
  • Ajouter un Événement hebdomadaire à un Programme Xenta dans WebStation
  • Ajouter un Événement d'exception à un Programme Xenta dans WebStation
  • Éditer ou supprimer un Événement hebdomadaire d'un Programme Xenta dans WebStation
  • Éditer ou supprimer un Événement d'exception d'un Programme Xenta dans WebStation