EcoStruxure BMS 的核心是自动化服务器,例如 SpaceLogic™ AS-B 服务器。AS-B 服务器执行关键功能,比如控制逻辑、趋势记录和报警监测,并支持与 I/O 和现场总线的通信和连接。EcoStruxure BMS 的分布智能有助于确保针对所检测到故障的容错能力并为 WorkStation 和 WebStation 提供功能齐全的用户界面。
AS-B 服务器是一种功能强大的设备,具有内置电源和 I/O,使其适用于各种大小建筑物中 BMS 的机房级控制应用。AS-B 服务器可以作为使用其内置 I/O 的独立服务器或控制器,还可以监控和管理现场总线设备。在小型安装中,嵌入式 AS-B 服务器充当独立的服务器或控制器,安装在较小的占地面积内。在中型和大型安装中,功能被分配到通过 TCP/IP 通信的多台自动化服务器上。
AS-B 服务器具有以下功能:
通信枢纽
多种 I/O 点组合型号
I/O 扩展选项
手动强制功能
内置电源
多种连接选项
Zigbee 无线网络支持
通过强大的系统实现的身份验证和权限
WorkStation/WebStation 界面
原生 BTL 认证 BACnet 支持
BACnet/SC 节点、集线器或路由器
原生 Modbus 支持
基于 Web Services 支持的开放标准
EcoStruxure Web Services 支持
MQTT IoT 协议支持
外部日志存储选项
报告
文本和基于图形的编程工具
eMMC 内存用于数据和备份
基于 TCP/IP 通信协议套件的 IT 友好网络
TLS 支持
简单的 DIN 导轨安装
可拆卸接线端
高效的端子管理
高压瞬变、过电流和短路保护电路
SpaceLogic 操作员显示器支持
AS-B 服务器可从其位置上方和下方协调流量,直接交付数据给您或现场的其他服务器。AS-B 服务器可运行多个控制程序,管理内置 I/O、报警和用户,处理日程安排和记录,并使用多个协议进行通信。鉴于此,大部分的系统功能自主并持续作为一个整体来运行,即便通信中断或个别 EcoStruxure BMS 服务器或设备离线。
AS-B 服务器有八种型号,提供两组不同的 I/O 点数和 I/O 混合。
型号 |
I/O 点 |
AS-B-24 |
24 |
AS-B-24H |
24 |
AS-B-24-P |
24 |
AS-B-24H-P |
24 |
AS-B-36 |
36 |
AS-B-36H |
36 |
AS-B-36-P |
36 |
AS-B-36H-P |
36 |
产品名称中带 “H” 的 AS-B 服务器配有用于输出强制的显示器。
产品名称中带有“P”的 AS-B 服务器仅为硬件。AS-B 软件包需要单独购买。有关更多信息,请参阅章节“软件捆绑”。
36 个 I/O 点的 AS-B 服务器的占地面积如同 24 个 I/O 点的 AS-B 服务器一样小。
AS-B 服务器提供的 I/O 点类型的组合可匹配众多 HVAC 应用类型。大部分 I/O 点具有通用输入/输出,极其灵活度,可配置为输入或输出。
配有 24 I/O 点的 SmartX AS-B 服务器有如下类型:
12 通用输入/输出,Ua 型
4通用输入/输出,Ub 型
4 数字输入
4 继电器输出
配有 36 I/O 点的 AS-B 服务器有如下类型:
20通用输入/输出,Ua 型
8 通用输入/输出,Ub 型
4 Triac 输出
4 继电器输出
通用输入/输出端十分适合楼宇控制系统中的温度、压力、流量、状态点和类似点类型的任意组合。
通用输入/输出可配置成读取输入的几种类型:
数字
计数器
监测的
电压
电流(仅 Ub)
温度
电阻型
2 线 RTD 温度
2 线 RTD 电阻
通用输入/输出作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。作为 RTD 输入,它们适用于楼宇控制系统中的温度点。作为监测输入端,它们应用于十分有必要知道线路是否被切断或短路的安全应用。这些事件为系统提供独立的报警和事件指示。
对于所有模拟输出,可定义最大和最小水平以自动检测高于范围和低于范围的值。
通用输入/输出能够支持模拟输出的电压输出类型。因此,通用输入/输出支持各种设备,比如执行器。
只有具有安全特低电压设备 (SELV/PELV) 输入/输出的设备才能连接 AS-B 服务器通用输入/输出。
高性价比的数字输入可用于应用中多个干接触数字输入端的感应,比如设备状态监控或报警点监控。数字输入作为计数器输入普遍应用于电能计量应用。
继电器输出支持数字 A 型。A 型继电器适用于直接负载应用。
triac 输出可用于众多应用中,用于开关执行器、继电器、指示器等的 24 VAC 外部负荷。Triac 很安静,不会出现继电器触点磨损。
对需要更多 I/O 资源的应用程序,SpaceLogic IP-IO 模块为任何应用提供通用的 I/O 点混合。有关更多信息,请参阅 SpaceLogic IP-IO 规格表。
名称中带有“H” 的 AS-B 服务器配有 LCD 显示器和按键,以支持模拟和数字输出的手动强制控制。该功能使您可以手动强制进行设备测试、调试和维护的输出。
强制状态可通过 EcoStruxure Building Operation WorkStation 和 WebStation 读出,以实现精确的监测和更可靠的控制。
该设备的内置电源用于提供 24 VAC 或 24 VDC 输入电源。电源交流/直流输入(L/+ 和 N/-)与电子元件采取了电位隔离。这消除了因大地电流导致损坏的风险,并允许在不考虑 AC 极性匹配的情况下连接输入电源。
AS-B 服务器有多个端口,它可以与各种协议、设备和服务器通信。
AS-B 服务器有下列端口:
两个 10/100 以太网端口
一个 RS-485 端口
一个 USB 设备端口
一个 USB 主机端口
第一个以太网端口由站点网络专用。第二个以太网端口完全可配置。第二个端口可进行配置以扩展站点网络,以便于连接各种设备和客户端。另一种方案是将第二个端口配置为独立网络,这意味着该端口可作为独立网络的主机。如果不使用第二个端口,可将其禁用。
USB 设备端口允许您使用 Device Administrator 升级 AS-B 服务器并与其交互。
借助 USB 以太网适配器,您可将笔记本电脑连接至 USB 主机端口并运行 Device Administrator、WorkStation 和 WebStation 来对 AS-B 服务器进行升级、配置和访问。USB 主机端口也可用于为 Wireless Adapter - Advanced 提供电源和通信。
通过无线适配器 - 高级连接到主机 USB 端口,可以为自动化服务器启用 Zigbee TM 无线连接。自动化服务器可以通过 Zigbee 无线网络扩展其点数,为您的应用带来灵活性。配备适配器的自动化服务器是符合 Zigbee 3. 0 的 Zigbee 认证产品。有关适配器和支持的无线设备的更多信息,请参阅无线适配器-高级规格表。
EcoStruxure BMS 提供一个强大的权限系统,它易于管理、灵活,可适应各种系统规模。权限系统提供高标准验证。验证根据内置用户帐户管理系统或 Windows 活动目录域来进行。内嵌的账户管理系统允许管理员设置符合严格网络安全要求的密码规则。当使用 Windows 活动目录时,管理成本降低,因为不需要在多个目录中对用户进行管理。
经由任何客户端进入的用户所获得的体验都是相似的,无论用户登录到哪个 EcoStruxure BMS 服务器。用户可直接登录到 AS-B 服务器来设计、调试、管理和监视 AS-B 服务器以及它的内置 I/O 模块和现场总线设备。更多信息参见 WorkStation 和 WebStation 规格表。
EcoStruxure BMS 的基础之一是支持开放标准。AS-B 服务器可以与两种最流行的建筑标准进行本地通信:BACnet(包括 BACnet/SC)和 Modbus。
AS-B 服务器可与 BACnet/IP 和 BACnet MS/TP 网络直接通信。AS-B 服务器是 BTL 认证的 BACnet 楼宇控制器 (B-BC),是最为高级的 BACnet 设备设置文件。该功能提供访问施耐德电气和其他供应商提供的各种 BACnet 设备的能力。在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 清单固件修订版本的最新详情。AS-B 服务器还可充当 BACnet 广播管理设备 (BBMD) 来促进横跨多个 IP 子网的 BACnet 系统。
Enterprise Server 和自动化服务器支持 BACnet/SC 应用程序作为 BACnet/SC 节点、集线器*和路由器。这允许企业服务器和自动化服务器位于 BACnet/SC 网络中,并支持将 BACnet/IP 或 MS/TP 网络与 BACnet/SC 网络连接的应用程序。BACnet/SC 的一个主要优点是,它允许通过专用和公共网络在 BACnet/SC 设备之间更安全地传输 BACnet 流量和信息,而无需 BBMD、VLAN和 VPN,因为 BACnet/SSC 协议使用 WebSocket 技术和 TLS 1.3 加密。此外,BACnet/SC 使用证书管理来帮助确保只有那些被授权可位于 BACnet/SSC 网络上的设备才能在该网络上运行。
* EcoStruxure Building Operation 4.0.3 版或更高版本。
Enterprise Server 和自动化服务器本地集成 Modbus RS-485 客户端和服务器配置,以及 Modbus TCP 客户端和服务器。这可允许全面访问通过 Modbus 协议通信的第三方产品和各种施耐德电气产品,比如功率计、UPS、断路器和照明控制器。
AS-B 服务器支持基于开放标准(比如 SOAP 和 REST)的 Web 服务的使用,以消耗数据到 EcoStruxure BMS 中。在 Web 上使用输入的第三方数据(温度预测、能源成本)来确定站点模式、日程安排和编程。
EcoStruxure Web Services 是 Schneider Electric 的 Web 服务标准,受 EcoStruxure BMS 服务器原生支持。EcoStruxure Web Services 在适用的系统间提供额外的功能,无论是在 Schneider Electric 还是其他授权系统中。这些功能包括系统路径浏览、当前值的读/写、报警接收和确认以及历史趋势日志数据。登录 EcoStruxure Web Services 系统需要使用用户名和密码。
Enterprise Server 和自动化服务器支持 MQTT 作为向其他系统发布数据和从其他系统接收更新的选项。MQTT 是一种消息传输协议,其占地面积小、带宽利用率低且简单,是 M2M 和 IoT 通信的理想选择。MQTT 功能支持与任何 MQTT 代理进行通信,例如 Amazon、Microsoft、Google 或 IBM。
EcoStruxure BMS 服务器可被配置成在外部数据库中自动存储所有历史数据、趋势日志数据、事件日志和审计追踪数据。如果需要数据在更长时间内可用,可在 EcoStruxure BMS 中并入外部日志存储,无需庞大的工程工作。受支持的数据库为 TimescaleDB,其基于 PostgreSQL 构建。外部日志存储中的数据原生地可供 EcoStruxure Building Operation 客户端内置查看器和内置报告功能的查看器使用。
您可以使用强大的日志处理器功能自定义处理趋势数据,以便在图表、仪表板中查看和在报告中包括。日志处理器支持对一个或多个趋势日志和点值进行高级计算。
高级计算示例:
能源使用标准化
虚拟子表和概览
计算平均动能温度
单位转换
自定义周期的平均值、最大值和最小值
日志处理器的输出可以保存在数据库中,包括外部日志存储或根据需要自动计算。
从 EcoStruxure Building Operation 5.0.3 及更高版本开始,所选趋势日志和事件日志可以直接发送到 AVEVA PI System,而无需中间存储或专用 PI System 连接器。
EcoStruxure BMS 服务器提供内置基本报告功能,可以交付任何文本格式和 XLSX 格式的报告,不依赖于其他外部软件。XLSX 格式的报告可以通过使用公式、条件格式、图表和迷你图等高级功能来完善。
报告可以在预定时间、警报事件或其他自定义条件下生成,您可以通过电子邮件发送输出,也可以将输出写入文件。
行业特有的 EcoStruxure BMS 服务器拥有脚本和功能块编程选项。这种灵活性有助于确保为应用选择适合的编程方法。
自动化服务器拥有 4 GB eMMC 内存,用于应用程序、历史数据和备份存储等用途。用户还可手动备份或还原自动化服务器到 PC 或网络上的存储位置。通过 Enterprise Server,用户可将关联的自动化服务器定期备份到网络存储器以获得更高的保护级别。
EcoStruxure BMS 服务器使用网络标准进行通信。这样可确保安装容易、管理简单、处理更安全。
IP 寻址
TCP 通信
DHCP,用于轻松地配置网络
DNS,用于简捷地查找地址
HTTP/HTTPS,用于通过防火墙接入互联网,实现远程监控
NTP(网络时间协议),用于整个系统的时间同步
SMTP/SMTPS 支持基于 SSL/TLS 的身份验证,可发送时间表或报警触发的电子邮件讯息
SNMP,用于网络监测和指定网络管理工具中的应用程序报警接收
WebSocket Secure (WSS) 和 TLS 1.3 加密(BACnet/SC 应用程序)
客户端和 EcoStruxure BMS 服务器之间以及 EcoStruxure BMS 服务器之间的通信可使用传输层安全 (TLS) 加密。服务器在出货时随附一份默认的自签名证书。支持商业认证机构 (CA) 服务器证书,以降低恶意信息技术攻击的风险。WorkStation 和 WebStation 访问可强制采用加密通信。
紧固件轻松地卡接到闭锁位置用于面板安装。 紧固件拥有快速释放功能,可轻松移除 DIN 导轨。
AS-B 服务器采用可插拔接线端,易于在设备上安装和拆卸。接线端块随设备交付。
输入和输出端均清楚标明。EcoStruxure Building Operation WorkStation 可为 AS-B 服务器生成自定义成品标签。
通用输入和输出端、数字输入以及 triac 输出的保护元件有助于保护不受高压短时间瞬态事件的影响。通用输入/输出配置为电流输入(仅 Ub)时可防止过电流情况。通用输入/输出配置为电压输出时,具备电流限制,有助于防范永久性的对地短路。
SpaceLogic 操作员显示器是基于 BACnet B-OD 配置文件的简单 HMI。它可以与需要简单 HMI 的小型 BMS 中的自动化服务器进行接合和交互。它有一个大的 7 英寸彩色触摸屏和一个预装的应用程序。它易于安装和使用,不需要任何编程。安装在面板上的 SpaceLogic 操作员显示器专为设备室而建,其防护等级为 IP65,既防尘又能防止低压水喷射。有关详细信息,请参阅 SpaceLogic 操作员显示器规格表。
交流输入 | |
标称电压
|
24 伏交流
|
工作电压范围
|
+/- 20 %
|
频率
|
50/60 赫兹
|
最大电流
|
·2.5 安 rms
|
建议变压器额定值
|
≥15 VA
|
直流输入 | |
标称电压
|
24 ~ 30 伏直流
|
工作电压范围
|
21 ~ 33 伏直流
|
最大功耗
|
10 瓦
|
环境 | |
环境温度,操作
|
0~50 °C(32~122 °F)
|
环境温度,储藏
|
-20~+70 °C(-4~+158 °F)
|
最大湿度
|
95 % RH 无冷凝
|
材质 | |
塑料火焰等级
|
UL94-5VB
|
外壳
|
PC/ABS
|
防水保护等级
|
IP 20
|
机械性能 | |
尺寸
|
198 宽 x 110 高 x 64 深 毫米 (7.8 宽 x 4.3 高 x 2.5 深英尺)
|
|
|
重量包括接线端
|
0.504 公斤 (1.111 磅)
a
|
a) 该重量包括重量为 0.022 公斤(0.049 磅)的显示器和键盘。 | |
重量,不包括接线端
|
0.420 公斤 (0.926 磅)
a
|
a) 该重量包括重量为 0.022 公斤(0.049 磅)的显示器和键盘。 | |
兼容性 | |
AS-B-24、AS-B-24H、AS-B-36 和 AS-B-36H | |
EcoStruxure BMS 服务器通讯
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
版本 1.8.1 及更高版本
|
AS-B-24-P、AS-B-24H-P、AS-B-36-P 和 AS-B-36H-P | |
EcoStruxure BMS 服务器通讯
|
|
EcoStruxure Building Operation
|
版本 4.0.1 及更高版本
|
符合相关管理机构的合规性 | |
辐射
|
RCM;BS/EN 61000-6-3;BS/EN IEC 63044-5-2;FCC 第 15 部分,子部分 B,B 类
|
抗扰度
|
BS/EN 61000-6-2;BS/EN IEC 63044-5-3
|
安全标准
|
BS/EN 60730-1;BS/EN 60730-2-11;BS/EN IEC 63044-3;UL 916 C-UL US 列入
|
产品
|
BS/EN IEC 63044-1
|
实时时钟 | |
运行时模式下精确
|
NTP 服务器
|
备份模式下精确,25 °C (77 °F) 时
|
每月 +/-52 秒
|
备份时间,25 °C (77 °F) 时
|
10 天
|
通讯端口 | |
以太网
|
双 10/100BASE-TX (RJ45)
|
USB
|
1 USB 2.0 设备端口 (mini-B)
|
1 USB 2.0 主机端口 (type-A),5 VDC,2.5 W
|
|
RS-485
|
二线端口,偏差 5.0 VDC
|
通信 | |
BACnet
|
BACnet/IP,端口可配置,默认 47808
|
BACnet/SC,端口可配置,无默认端口
|
|
BACnet 设置文件
|
BACnet 楼宇控制器 (B-BC),AMEV AS-B
|
BACnet 认证
|
BTL 认证(BTL 列名
a
、WSPCert)
|
a) 在 BACnet International 首页查看 BTL 产品目录了解 BTL 认证固件修订版本的最新详情。 | |
Modbus
|
Modbus TCP,客户端或服务器
|
串行、RS-485、客户端和服务器
|
|
TCP
|
二进制,端口固定,4444
|
HTTP
|
非二进制,端口可配置,默认 80
|
HTTPS
|
加密支持 TLS 1.3、1.2、1.1
a
和 1.0
a
,端口可配置,默认 443
|
a) 默认情况下禁用。 | |
WSS
a
|
加密支持 TLS 1.3,端口可配置
|
a) BACnet/SC 应用程序 | |
SMTP
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 25
|
SMTPS
|
电子邮件发送,端口可配置,默认 587
|
SNMP
|
版本 3
|
利用轮询和自陷进行网络监测
|
|
利用自陷进行应用程序报警分布
|
|
CPU | |
频率
|
333 MHz
|
类型
|
SPEAr320S, ARM926 内核
|
DDR2 SDRAM
|
256 MB
|
eMMC 内存
|
4 GB
|
内存备份
|
是,无电池,免维护
|
显示屏 | |
显示屏分辨率
|
128 x 64 像素
|
显示屏尺寸
|
36.5 宽 x 17.6 高(毫米) (1.4 宽 x 0.7 高(英寸))
|
显示屏类型
|
FSTN 单色 LCD,白色半透反射式背光
|
物料号 | |
SpaceLogic AS-B-24
|
SXWASB24X10001
|
SpaceLogic AS-B-24H
|
|
包括显示器
|
SXWASB24H10001
|
SpaceLogic AS-B-24-P
|
|
仅硬件,不包括软件。
|
SXWASB24PX10001
|
SpaceLogic AS-B-24H-P
|
|
仅硬件,不包括软件。包括显示器。
|
SXWASB24HP10001
|
SpaceLogic AS-B-36
|
SXWASB36X10001
|
SpaceLogic AS-B-36H
|
|
包括显示器
|
SXWASB36H10001
|
SpaceLogic AS-B-36-P
|
|
仅硬件,不包括软件。
|
SXWASB36PX10001
|
SpaceLogic AS-B-36H-P
|
|
仅硬件,不包括软件。包括显示器。
|
SXWASB36HP10001
|
附件物料号 | |
AS-B 接头套件(包括接线端)
|
SXWASBCON10001
|
AS-B 安装套件
|
SXWASBINS10001
|
SpaceLogic 无线适配器 - 高级
|
SXWZBAUSB10001
|
软件捆绑 | |
AS-B-24-P、AS-B-24H-P、AS-B-36-P 和 AS-B-36H-P | |
在以下描述中,连接产品是直接连接到由 AS-B 服务器驱动的 BACnet、Modbus 或 Zigbee 网络的通信设备。连接到 RP 或 MP 控制器或非通信传感器、阀门或致动器的设备不是连接产品。 | |
AS-B 捆绑包 – 标准
|
|
支持多达 10 种连接产品。
|
SXWSWXBBU010SD
|
AS-B 升级 SpaceLogic 服务器 – 完整
|
|
支持多达 50 种连接产品。
|
SXWSWXBBU050FU
|
AS-B 捆绑包升级 – 标准到完全
|
|
从 10 个连接产品升级到 50 个连接产品。
|
SXWSWXBBUPSDFU
|
AS-B-24、AS-B-24H、AS-B-36 和 AS-B-36H | |
AS-B 升级 – 标准
|
|
标准 AS-B 升级。将 AS-B-24、AS-B-24H、AS-B-36 或 AS-B-36H 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 4.0 或更高版本,并支持最多 10 个连接产品。
|
SXWSWASBUP30SD
|
AS-B 升级 - 完整
|
|
完全 AS-B 升级。将 AS-B-24、AS-B-24H、AS-B-36 或 AS-B-36H 从 EcoStruxure Building Operation 软件 3.x 版升级到 4.0 或更高版本,并支持最多 50 个连接产品。
|
SXWSWASBUP30FU
|
附加选项 | |
SW-EWS-1,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
仅用于一个自动化服务器
|
SXWSWEWSXX0001
|
SW-EWS-2,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWEWSXX0002
|
SW-EWS-3,EcoStruxure Web Services(运行时间)选项
|
|
服务和消耗,加历史趋势日志数据,用于一个自动化服务器
|
SXWSWEWSXX0003
|
SW-GWS-1,Web Services(通用获取)选项
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWGWSXX0001
|
SW-SNMP-1,经由 SNMP 选项的报警通知
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWSNMPX0001
|
Building Operation 个人仪表板选项,每台服务器需要 1 个,让登录该服务器的用户具有个人仪表板功能
|
|
用于一个自动化服务器
|
SXWSWDASHX0001
|
SW-ASDBTS-1、TimescaleDB 连接选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWASDBXS001
|
EcoStruxure 构建操作,Microsoft SQL Server 连接选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWASDBMS001
|
EcoStruxure Building Operation,AVEVA PI System 连接选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWASDBPI001
|
SW-ASMQTT-1,MQTT 选项
|
|
用于一个自动化服务器(如果父 Enterprise Server 有许可证则不需要)
|
SXWSWMQTTXRW01
|
SAML 认证选项
|
|
对于一台 SpaceLogic 自动化服务器
|
SXWSWASSAML001
|
软件设备 | |
外部日志存储 PostgreSQL 选项
|
TimescaleDB 1.2 以及更高版本
|
与 TimescaleDB 版本兼容的 PostgreSQL 版本
|
|
Schneider Electric 已对 Windows 10、Windows Server 2012、2016 和 2019 中原生安装的 TimescaleDB 和 PostgreSQL 执行了测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。 | |
外部日志存储 Microsoft SQL 选项
|
Microsoft SQL Server 2016 SP1 及更高版本
|
支持以下 Microsoft SQL Server 版本:Enterprise、Standard 和 Express。 | |
外部日志存储 AVEVA PI System 选项
|
PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库
|
Schneider Electric 已使用安装在 Windows Server 2019 上的 PI Web API 2021 SP3 和与该版本兼容的数据库进行了质量保证测试。Schneider Electric 尚未测试其他部署场景。 | |
通用输入/输出,Ua 和 Ub | |
信道,AS-B 服务器,带 24 个 I/O 点
|
12 Ua,Ua1 至 Ua12
|
4 Ub,Ub1 至 Ub4
|
|
信道,AS-B 服务器,带 36 个 I/O 点
|
20 Ua,Ua1 至 Ua20,
|
8 Ub,Ub1 至 Ub8
|
|
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
交流/直流转换器分辨率
|
16 位
|
数字输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
120 毫秒
|
计数器输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
最大频率
|
25 赫兹
|
监测输入 | |
5 伏电路,1 或 2 个电阻
|
|
监视的开关组合
|
仅串联,仅并联,串联和并联
|
电阻范围
|
1 ~ 10 千欧
|
对于双电阻配置,每个电阻都必须拥有相同的阻值 +/- 5 % | |
电压输入 | |
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
精度
|
+/-(7 毫伏 + 读数的 0.2 %)
|
复数
|
0.5 mV
|
阻抗
|
100 千欧
|
电流输入 | |
范围
|
0 ~ 20 毫安
|
精度
|
+/-(0.01 毫安 + 读数的 0.4 %)
|
复数
|
1 μA
|
阻抗
|
47 欧姆
|
电阻输入 | |
10 欧姆 ~ 10 千欧 精度
|
+/-(7 + 4 x 10
-3
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
10 ~ 60 千欧精度
|
+/-(4 x 10
-3
x R + 7 x 10
-8
x R
2
) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
温度输入(热敏电阻) | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
支持的热敏电阻 | |
Honeywell
|
20 千欧
|
第 I 类(连续)
|
10 千欧
|
第 II 类 (I/NET)
|
10 千欧
|
第 III 类 (Satchwell)
|
10 千欧
|
第 IV 类 (FD)
|
10 千欧
|
第 V 类(FD w/ 11k 分流器)
|
线性化 10 千欧
|
Satchwell D?T
|
线性化 10 千欧
|
Johnson Controls
|
2.2 千欧
|
Xenta
|
1.8 千欧
|
Balco
|
1 千欧
|
测量精度 | |
20 千欧
|
-50 ~ -30 °C:+/-1.5 °C (-58 ~ -22 °F: +/-2.7 °F)
|
-30 ~ 0 °C: +/-0.5 °C(-22 ~ +32 °F: +/-0.9 °F)
|
|
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
10 千欧、2.2 千欧和 1.8 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-0.75 °C (-58 ~ -22 °F: +/-1.35 °F)
|
-30 to +100 °C: +/-0.2 °C (-22 ~ +212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
线性化 10 千欧
|
-50 to -30 °C: +/-2.0 °C (-58 ~ -22 °F: +/-3.6 °F)
|
-30 ~ 0 °C: +/-0.75 °C (-22 ~ +32 °F: +/-1.35 °F)
|
|
0 ~ 100 °C: +/-0.2 °C (32 ~ 212 °F: +/-0.4 °F)
|
|
100 ~ 150 °C: +/-0.5 °C (212 ~ 302 °F: +/-0.9 °F)
|
|
1 千欧
|
-50 ~ +150 °C: +/-1.0 °C (-58 ~ +302° F: +/-1.8 °F)
|
RTD 温度 | |
支持的 RTD
|
Pt1000、Ni1000、LG-Ni1000 和 JCI-Ni1000
|
Pt1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
-50 ~ +70 °C: +/-0.5 °C (-58 ~ +158 °F: +/-0.9 °F)
|
70 ~ 150 °C: +/-0.7 °C (158 ~ 302 °F: +/-1.3 °F)
|
|
Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)
|
LG-Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)
|
JCI-Ni1000 | |
范围
|
-50 ~ +150 °C (-58 ~ +302 °F)
|
测量精度
|
+/-0.5 °C (+/-0.9 °F)
|
RTD 温度布线 | |
最大导线电阻
|
20 欧姆/导线(共 40 欧姆)
|
最大导线电容
|
60 nF
|
导线电阻和电容通常对应于 200 米导线。 | |
RTD 电阻 | |
1,000 欧姆 | |
范围
|
500 ~ 2,200 欧姆
|
包含布线电阻
|
|
测量精度
|
+/-(0.2 + 1.5 x 10
-3
x R) 欧姆
|
R = 以欧姆为单位的电阻 | |
复数
|
0.1 欧姆
|
RTD 电阻布线 | |
最大导线电容
|
60 nF
|
电压输出 | |
范围
|
0 ~ 10 伏直流
|
精度
|
+/-60 毫伏
|
复数
|
10 毫伏
|
最小负载阻值
|
5 千欧
|
负载范围
|
-1 ~ +2 毫安
|
数字输入,DI | |
信道,AS-B 服务器,带 24 个 I/O 点
|
4,DI1 至 DI4
|
信道,AS-B 服务器,带 36 个 I/O 点
|
0
|
绝对最大额定值
|
-0.5 ~ +24 伏直流
|
数字输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
120 毫秒
|
计数器输入 | |
范围
|
干接触开关闭合或开集/开漏,24 伏直流,典型润湿电流 2.4 毫安
|
最小脉冲宽度
|
20 毫秒
|
最大频率
|
25 赫兹
|
继电器输出,DO | |
信道,AS-B 服务器,带 24 个 I/O 点
|
4,DO1 至 DO4
|
信道,AS-B 服务器,带 36 个 I/O 点
|
4,DO1 至 DO4
|
触点额定值
|
250 伏交流/30 伏直流,2 安,导向器负载 (C300)
|
开关类型
|
A 型继电器
|
单刀单掷
|
|
常开
|
|
系统接地隔离
|
3000 伏交流
|
循环寿命(电阻性负载)
|
至少 100,000 循环
|
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
Triac 输出,DO | |
信道,AS-B 服务器,带 24 个 I/O 点
|
0
|
信道,AS-B 服务器,带 36 个 I/O 点
|
4,DO5 至 DO8
|
输出速率
|
最大 0.8 安
|
电压
|
24 VAC +/-20 %
|
常用
|
COM1 用于 DO5 和 DO6
|
COM2 用于 DO7 和 DO8
|
|
常用接线端 COM1 和 COM2 可连接到 24 伏交流电或接地。 | |
常用电压,高压侧输出
|
24 伏交流
|
常用电压,低压侧输出
|
0 VAC(接地)
|
最小脉冲宽度
|
100 毫秒
|
为防止可能由现场接线产生的过载电流,请遵守以下指引:
使用尺寸为 2.5 平方毫米 (13 AWG) 或更大尺寸的线,将 RET 接线端数 4 或 5 连接到控制面板的常用底盘/信号地轨。该线的电流额定值必须大于或等于 16 安。
24 I/O 点的 AS-B 服务器配有更多可连接 I/O 返回的 RET 接线端,因此常用底盘/信号地轨为可选项而非必选。
连接到现场的独立 24 VDC 电源必须有电流限制,符合 UL 标准的安装限制为最大 4 安培,其他区域最高为 6 安培。
如需了解有关接线的更多信息,请参阅《SpaceLogic 硬件参考指南》。