Productos Registration Portal
Funcionalidades: Registro
Versión del producto: 1.8, 1.9
22/04/2016
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Asocie una nueva ID de sistema con un sistema ya registrado.

Podrá asociar una nueva ID de sistema a un sistema ya registrado si ha borrado recientemente la base de datos del sistema y desea asociar el sistema con una información de registro existente.

Aviso

Cuando asocie una nueva ID de sistema a un sistema sin conexión, obtendrá un código de registro. Acceda a Workstation e introduzca el código de registro para asociar una nueva ID de sistema. Para obtener más información, consulte Registering an Offline System .

Mostrar más
action_close

Registrar su sistema Building Operation le asegura la obtención de mejores servicios, garantía e información del sistema crítica. Tras registrar su sistema, podrá recibir y transmitir información entre sus sistemas y los de Schneider Electric. Sus datos de contacto y localización estarán disponibles para fines de investigación y para ofrecerle servicios y actualizaciones adicionales. También puede comprobar si los datos de registro son correctos.

Puede registrar Enterprise Servers y dispositivos de servidores SmartStruxure independientes. Si se conecta un dispositivo de servidores SmartStruxure independiente al Enterprise Server, la información de registro del dispositivo de servidores SmartStruxure será sobreescrita por la información de registro del Enterprise Server.

Puede establecer una relación de dirección y sombra para registrar servidores SmartStruxure. Por ejemplo, el Enterprise Server y tres dispositivos de servidores SmartStruxure se encuentran en el mismo lugar. En vez de registrar individualmente todos los dispositivos de servidores SmartStruxure, se puede establecer una relación de dirección y sombra. El Enterprise Server es el objeto principal y los tres dispositivos de servidores SmartStruxure son los objetos sombra. Con esta relación, la información de registro de Enterprise Server se refleja en los tres dispositivos de servidores SmartStruxure.

Puede registrar su sistema con conexión o sin conexión utilizando Building Operation Workstation. Solo una cuenta del integrador de sistemas (filial/asociado) y usuario final se pueden asociar a un sistema. Las otras cuentas de usuario no se podrán asociar al sistema para registrarlo o modificarlo.

Puede además asociar una nueva ID de sistema a un sistema ya registrado si ha borrado recientemente la base de datos del sitio y desea asociar el sistema con una información de registro existente.

Aviso

Para Windows Server 2012 R2, cuando está activada la configuración de seguridad de IE mejorada, no puede acceder al portal de registro de la solución SmartStruxure. Asegúrese de haber añadido el portal de registro de SmartStruxure como sitio de confianza. Para obtener más información, consulte SmartStruxure Registration Page is not Displayed .

Para Windows Server 2012, con el Firewall activado, la información de registro de Enterprise Server no se transmite a los dispositivos de servidores de SmartStruxure conectados a él. Asegúrese de haber creado una regla de entrada en el Firewall de Windows para el Enterprise Server. Para obtener más información, consulte Configuring Windows Firewall for Enterprise Server .

Acceda al portal de registro

Puede acceder al portal de registro de SmartStruxure utilizando una cuenta de usuario de Buildings Exchange. Para obtener más información, consulte Acceda al portal de registro .

Registro online

Puede registrar un sistema Building Operation online si el sistema Building Operation está conectado a Internet. Para obtener más información, consulte Registro online .

Registro sin conexión

Puede registrar un sistema Building Operation sin conexión si el sistema Building Operation no está conectado a Internet. Para obtener más información, consulte Registro sin conexión .

Asocie una nueva ID de sistema a un sistema ya registrado.

Podrá asociar una nueva ID de sistema a un sistema ya registrado si ha borrado recientemente la base de datos del sitio y desea asociar el sistema con una información de registro existente. Para obtener más información, consulte Asocie una nueva ID de sistema con un sistema ya registrado. .

Asociar una nueva ID de sistema a un sistema ya registrado.
  1. Inicie sesión en Workstation.

  2. Haga clic en Registrar ahora para conectarse al portal de registro de SmartStruxure.

  3. Acceda al portal de registro de SmartStruxure.

  4. Introduzca una nueva ID de sistema en Asociar una nueva ID de sistema a un registro existente y haga clic en la flecha verde.

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. Haga clic en Continuar .

     
    action_zoom_plus_stroke
  6. Seleccione el sistema y haga clic en la flecha verde.

     
    action_zoom_plus_stroke
  7. Haga clic en Asociar .

     
    action_zoom_plus_stroke
  • Descripción del registro del sistema
  • Registering an Offline System
  • Página de asociación de sistema
  • Register Page
  • Página de información del sistema