earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2019/2/4

手动添加趋势日志记录到趋势日志中

如果日志记录丢失而您又想要完成日志或添加旧值以对比日志记录历史,可以手动添加趋势日志记录。

显示更多
action_close

A trend log is a collection of time-stamp values. In WebStation, you can create a trend log from a value.

间隔趋势日志

​The interval trend log collects data at a specific time interval. Each logged value is stored as a record in the trend log. Use this trend log when the logging interval is less than 1 hour.

有关更多信息,请参阅 间隔趋势日志 .

扩展趋势日志

​You use an extended trend log to transfer records from a trend log. An extended trend log can be connected to a trend log or connected in a series to another extended trend log. Only one extended trend log can be connected to a trend log.

有关更多信息,请参阅 扩展趋势日志 .

日志记录存储

​All trend logs use circular storing. How many records a trend log can store before overwriting old ones depends on the trend log configuration.

有关更多信息,请参阅 日志记录存储 .

仪表功能

​The meter function adds meter properties to any trend log type to seamlessly handle consumption calculations independent of meter rollover or meter exchange.

有关更多信息,请参阅 仪表功能 .

如要手动添加趋势日志记录到趋势日志
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格中,选择趋势日志所在的文件夹或 EcoStruxure BMS 服务器。

  2. 选择想要添加记录的趋势日志。

  3. 操作 菜单中,指向 修改 然后点击 添加趋势日志记录

  4. 趋势日志记录 对话框的 时间戳 框中,输入新值的日期和时间。

  5. 框中,输入值。

  6. 注释 框中,输入注释。

  7. 点击 添加记录

  8. 点击 关闭

记录现在已添加到趋势日志中。

  • 趋势日志
  • Add Trend Log Record Dialog Box
  • 编辑或备注趋势日志记录
  • 手动添加趋势日志记录到趋势日志列表中