earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
16/11/2018
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Importation de données de journal dans un journal de tendance

Vous importez les données du journal de tendance pour déplacer des données de journal de tendance entre des systèmes.

Afficher plus
action_close

Vous utilisez les journaux de tendance pour enregistrer des valeurs, comme un capteur. Un journal de tendance peut également consigner des consommations, comme la consommation d'énergie ou d'eau.

Vous pouvez afficher un journal de tendance sous forme de liste de journal de tendance ou de courbe de tendance.

 
action_zoom_plus_stroke Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation
Figure : Une liste de tendances (en haut à gauche) et une courbe de tendance (en bas à droite) dans WorkStation

Vous pouvez copier des données de tendance entre les bases de données EcoStruxure Building Operation en exportant les données du journal de tendance depuis une liste de journaux de tendance à un fichier .XML et en important les données du journal de tendance du fichier .XML à un journal de tendance.

Le fichier .XML contient une estampille temporelle, une valeur et des commentaires pour chaque enregistrement. Le fichier contient également le paramètre régional que vous pouvez modifier dans le fichier .XML.

 
action_zoom_plus_stroke Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML
Figure : Liste de journaux de tendance exportée vers un fichier .XML

Pour plus d'informations, voir Importation de données de journal dans un journal de tendance .

Courbes de tendance

Les courbes de tendance permettent de présenter graphiquement les journaux de tendance. Une courbe de tendance peut contenir un ou plusieurs journaux de tendance, qui sont représentés dans la courbe de tendance par des lignes ou des barres.

Pour plus d'informations, voir Comment fonctionnent les courbes de tendance .

Listes de journal de tendance dans WorkStation

Une liste de journal de tendance affiche toutes les valeurs du journal de tendance dans une liste.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WorkStation .

Listes de journal de tendance dans WebStation

Une liste de journal de tendance affiche toutes les valeurs du journal de tendance dans une liste.

Pour plus d'informations, voir Listes de journal de tendance dans WebStation .

Journaux de tendance dans WebStation

Un journal de tendance est une collection de valeurs d'horodatage. Dans WebStation, vous pouvez créer un journal de tendance à partir d'une valeur.

Pour plus d'informations, voir Mode de fonctionnement des journaux de tendance dans WebStation .

Pour importer des données de journal dans un journal de tendance
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , sélectionnez le tableau de tendance dans lequel vous souhaitez importer des enregistrements de journal.

  2. Dans le menu Actions , pointez le curseur sur Modification , puis cliquez sur Importer des données de journal .

  3. Sélectionnez le fichier .XML que vous souhaitez importer.

  4. Cliquez sur Ouvrir .

Les données de journal importées sont affichées dans la vue liste de journaux de tendance du journal de tendance.

  • Mode de fonctionnement des journaux de tendance
  • Listes de journal de tendance dans WorkStation
  • Exportation d'une liste de journal de tendance au format XML
  • Vue d'un journal de tendance dans une liste de journal de tendance temporaire