earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: eCommission SmartX Controller, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funktionen: Technik, SmartX IP Controller-Geräte
Produktversion: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
23.09.2020
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Starten und aktivieren Sie die mobile App eCommission SmartX Controllers

Sie starten und aktivieren danach die mobile App eCommission SmartX Controllers, um ein Konto zu erstellen, bevor Sie Aufgaben durchführen können.

Mehr zeigen
action_close

Prior to using the eCommission SmartX Controllers mobile application at a job site, there are some preparations you must make to facilitate device commissioning.

Für weitere Informationen siehe eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .

Launching and Activating the eCommission Application

You launch and then activate the eCommission SmartX Controllers mobile application to create an account before you can perform any tasks.

Für weitere Informationen siehe Starten und aktivieren Sie die mobile App eCommission SmartX Controllers .

Downloading and Starting the eCommission Application

You download and start the eCommission SmartX Controllers mobile application to perform commissioning, flow balance, and checkout operations on BACnet/IP controllers.

Für weitere Informationen siehe Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .

Transferring an Application Image File to a Mobile Device

Image files are created by a WorkStation user and contain pre-engineered objects, properties, and values. Download an Image to a BACnet/IP controller to facilitate device commissioning tasks.

Für weitere Informationen siehe Image Downloading .

Um die mobile App eCommission SmartX Controllers zu starten und zu aktivieren
  1. Starten Sie die eCommission-App auf dem Mobilgerät oder dem Windows 10 Laptop.

  2. Geben Sie im Feld Aktivierungscode den ihrer Benutzerrolle zugewiesenen Code ein. Achten Sie dabei auf exakte Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen:

    Benutzerrolle

    Aktivierungscode

    Techniker

    CommissioningTool

    Strömungsmechaniker

    FlowBalance

    Installateur

    Electrician

  3. Wählen Sie AKTIVIEREN .

  4. Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie sich in die eCommission-App einloggen, dann erstellen Sie ein Konto:

    • Geben Sie im Feld Benutzername einen Benutzernamen ein.

    • Geben Sie im Feld Passwort ein Passwort ein. Wenn Sie ein Passwort für die eCommission-App auswählen, dann achten Sie darauf, dass es die folgenden Bedingungen erfüllt:

      • Besteht insgesamt aus mindestens 8 Zeichen

      • Enthält mindestens 1 Ziffer

      • Enthält mindestens 1 Sonderzeichen

      • Enthält mindestens 1 Großbuchstaben

      • Enthält mindestens 1 Kleinbuchstaben

      • Enthält nicht mehr als 3 aufeinanderfolgende identische Zeichen

    • Geben Sie im Feld Passwort bestätigen nochmals Ihr Passwort ein.

Ihr Konto in der eCommission-App ist nun erstellt. Sie können nun die App mit Ihrer zugewiesenen Rolle nutzen, bis der Aktivierungszeitraum abgelaufen ist.

  • Preparations
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application