earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Cliquez pour afficher la version mise à jour qui n'a pas encore été traduite

Lancement et activation de l'application mobile eCommission SmartX Controllers

Vous lancez puis activez l'application mobile eCommission SmartX Controllers afin de créer un compte avant d'effectuer la moindre tâche.

Afficher plus
action_close

Avant d'utiliser l'application mobile eCommission SmartX Controllers sur un chantier, certains préparatifs doivent être effectués afin de faciliter la mise en service du dispositif.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

Lancement et activation de l'application eCommission

Vous lancez puis activez l'application mobile eCommission SmartX Controllers afin de créer un compte avant d'effectuer la moindre tâche.

Pour plus d'informations, voir Lancement et activation de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

Téléchargement et démarrage de l'application eCommission

Vous téléchargez et démarrez l'application mobile eCommission SmartX Controllers pour effectuer les opérations de mise en service, d'équilibrage du débit et de vérification sur les SmartX IP Controllers.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement et démarrage de l'application mobile eCommission SmartX Controllers .

Transfert d'un fichier d'image d'application vers un dispositif mobile

Les fichiers d'image sont créés par un utilisateur de WorkStation ; ils contiennent des objets, des propriétés et des valeurs préconfigurés. Téléchargez une image sur un SmartX IP controller afin de faciliter les tâches de mise en service de dispositif.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement d'image .

Pour lancer et activer l'application mobile eCommission SmartX Controllers
  1. Démarrez l'application eCommission sur le dispositif mobile ou sur l'ordinateur portable exécutant Windows 10.

  2. Dans la zone Code d'activation , tapez le code approprié au rôle d'utilisateur, en utilisant l'orthographe exacte, la majuscule et l'espacement :

    Rôle de l'utilisateur

    Code d'activation

    Technicien

    Outil de mise en service

    Équilibreur de débit

    Équilibre de débit

    Module d'installation

    Électricien

  3. Sélectionnez ACTIVER .

  4. Si c'est votre première connexion à l'application eCommission, créez un compte :

    • Dans la zone Nom d'utilisateur , tapez un nom d'utilisateur.

    • Dans le champ Mot de passe , saisissez un mot de passe. Lorsque vous sélectionnez un mot de passe pour l'application eCommission, assurez-vous qu'il répond aux exigences suivantes :

      • Contient au moins 8 caractères au total

      • Contient au moins 1 numéro

      • Contient au moins 1 caractère spécial

      • Contient au moins 1 caractère majuscule

      • Contient au moins 1 caractère en minuscule

      • Ne contient pas plus de 3 caractères identiques répétés

    • Dans le champ Confirmer le mot de passe , saisissez à nouveau le mot de passe.

Votre compte d'application eCommission est créé. Vous pouvez maintenant utiliser l'application avec votre rôle assigné jusqu'à l'expiration de la période d'activation.

  • Préparatifs
  • Téléchargement et démarrage de l'application mobile eCommission SmartX Controllers