earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
2
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2
13/08/2019

Vue d'ensemble de l'application mobile eCommission SmartX Controllers

arrow1_rotationPréparatifs arrow1_rotationConnexion de dispositif arrow1_rotationAdaptateur Bluetooth arrow1_rotationParamètres de dispositif arrow1_rotationTéléchargement d'image arrow1_rotationMenu Configuration arrow1_rotationContrôle d'E/S arrow1_rotationÉquilibrage de débit arrow1_rotationRedémarrage du dispositif

L'application mobile eCommission SmartX Controllers vous permet d'utiliser un appareil mobile pour effectuer des opérations de mise en service, d'équilibrage de débit et de vérification sur les SmartX IP Controllers. Les SmartX IP Controllers sont dotés de contrôleurs des séries MP et RP, ainsi que de dispositifs IP-IO. L'application eCommission est disponible pour les téléphones et tablettes Android et iOS (Apple), ainsi que pour les appareils exécutant Microsoft Windows 10. L'application eCommission peut se connecter à un seul SmartX IP Controller ou à un réseau local de SmartX IP Controllers sur le réseau local.

Préparatifs

Avant d'utiliser l'application mobile eCommission SmartX Controllers sur un chantier, certains préparatifs doivent être effectués afin de faciliter la mise en service du dispositif.

Pour plus d'informations, voir Préparatifs .

Connexion de dispositif

L'application eCommission SmartX Controllers prend en charge la connexion du dispositif via BACnet Wi-Fi et connexion Bluetooth sans fil.

Pour plus d'informations, voir Connexion de dispositif .

Adaptateur Bluetooth

L'eCommission Bluetooth Adapter vous permet d'établir une connexion Bluetooth avec des contrôleurs de la série MP. Pour un raccordement au contrôleur, branchez le Bluetooth Adapter dans le SmartX Sensor correspondant.

Pour plus d'informations, voir eCommission Bluetooth Adapter .

Paramètres de dispositif

La vue Paramètres du contrôleur de l'application mobile eCommission SmartX Controllers vous permet de configurer la plupart des paramètres du SmartX IP Controller. Vous pouvez enregistrer une configuration de paramètres du contrôleur donnée sur un fichier de paramètres communs. Afin de faciliter la configuration du dispositif, les fichiers de paramètres communs du dispositif peuvent être téléchargés sur plusieurs SmartX IP Controllers.

Pour plus d'informations, voir Paramètres du dispositif SmartX IP Controller .

Téléchargement d'image

Les fichiers d'image sont créés par un utilisateur de WorkStation ; ils contiennent des objets, des propriétés et des valeurs préconfigurés. Téléchargez une image sur un SmartX IP controller afin de faciliter les tâches de mise en service de dispositif.

Pour plus d'informations, voir Téléchargement d'image .

Menu Configuration

Les menus de configuration sont un groupe d'objets et de valeurs préconfigurés qui accélèrent et facilitent la mise en service des dispositifs. Les menus de configuration sont exportés et téléchargés Téléchargez un menu de configuration sur un SmartX IP Controller pour mettre le contrôleur en service.

Pour plus d'informations, voir Menu Configuration .

Contrôle d'E/S

Après avoir câblé les entrées et sorties physiques du contrôleur, vous vérifiez les E/S pour vous assurer que le câblage a été effectué correctement et que les entrées et sorties physiques fonctionnent correctement.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble du contrôle d'E/S .

Équilibrage de débit

La fonction Flow Balance de l'application mobile eCommission SmartX Controllers est utilisée pour équilibrer l'air des boîtes à bornes contrôlées par des contrôleurs MP-V. Cette fonction automatise la majeure partie de la procédure d'équilibrage de l'air, mais vous permet également de vérifier manuellement l'équilibre du débit en amenant le registre à une position spécifiée, une consigne de débit ou une valeur de débit.

Pour plus d'informations, voir Équilibrage de débit .

Redémarrage du dispositif

Utilisez la fonction Redémarrage du dispositif de l'application mobile eCommission SmartX Controllers pour redémarrer le SmartX IP Controller. Le SmartX IP Controller peut être redémarré de quatre façons différentes.

Pour plus d'informations, voir Redémarrage du dispositif .

  • Préparatifs
  • Connexion de dispositif
  • eCommission Bluetooth Adapter
  • Paramètres du dispositif SmartX IP Controller
  • Téléchargement d'image
  • Menu Configuration
  • Vue d'ensemble du contrôle d'E/S
  • Équilibrage de débit
  • Redémarrage du dispositif