Vous lancez puis activez l'application mobile eCommission SmartX Controllers afin de créer un compte avant d'effectuer la moindre tâche.
Démarrez l'application eCommission sur le dispositif mobile ou sur l'ordinateur portable exécutant Windows 10.
Dans la zone Code d'activation , tapez le code approprié au rôle d'utilisateur, en utilisant l'orthographe exacte, la majuscule et l'espacement :
Rôle de l'utilisateur |
Code d'activation |
Technicien |
Outil de mise en service |
Équilibreur de débit |
Équilibre de débit |
Module d'installation |
Électricien |
Sélectionnez ACTIVER .
Si c'est votre première connexion à l'application eCommission, créez un compte :
Dans la zone Nom d'utilisateur , tapez un nom d'utilisateur.
Dans le champ Mot de passe , saisissez un mot de passe. Lorsque vous sélectionnez un mot de passe pour l'application eCommission, assurez-vous qu'il répond aux exigences suivantes :
Contient au moins 8 caractères au total
Contient au moins 1 numéro
Contient au moins 1 caractère spécial
Contient au moins 1 caractère majuscule
Contient au moins 1 caractère en minuscule
Ne contient pas plus de 3 caractères identiques répétés
Dans le champ Confirmer le mot de passe , saisissez à nouveau le mot de passe.
Votre compte d'application eCommission est créé. Vous pouvez maintenant utiliser l'application avec votre rôle assigné jusqu'à l'expiration de la période d'activation.