É necessário executar e ativar a aplicação móvel eCommission SmartX Controllers para criar uma conta antes de ser possível executar qualquer tarefa.
No dispositivo móvel ou computador portátil com Windows 10, abra a aplicação eCommission.
Na caixa Código de ativação , introduza o código adequado ao cargo do utilizador com a ortografia, as maiúsculas e os espaços exatos:
Cargo do utilizador |
Código de ativação |
Técnico |
CommissioningTool |
Equilíbrio de fluxo |
FlowBalance |
Installer |
Eletricista |
Selecione ATIVAR .
Se este for o seu primeiro início de sessão na aplicação eCommission, crie uma conta:
Na caixa Nome de utilizador , introduza um nome de utilizador.
Na caixa Palavra-passe , introduza uma palavra-passe. Quando selecionar uma palavra-passe para a aplicação eCommission, certifique-se de que a mesma cumpre os seguintes requisitos:
Contenha no mínimo 8 carateres no total
Contenha no mínimo 1 número
Contenha no mínimo 1 caratere especial
Contenha no mínimo 1 caratere maiúsculo
Contenha no mínimo 1 caratere minúsculo
Não contenha mais de 3 carateres repetidos idênticos
Na caixa Confirmar palavra-passe , introduza novamente a palavra-passe.
A sua conta da aplicação eCommission está criada. Pode agora usar a aplicação com o seu cargo atribuído até o período de ativação expirar.