earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
5
如何

如何


产品: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
功能: 工程, SmartX IP Controller 设备
产品版本: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
2020/6/9
请点击查看尚未翻译的更新版本

启动并激活 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序

您可以启动并激活 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序来创建帐户,方可执行任务。

显示更多
action_close

在工作现场使用 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序之前,必须做一些有利于设备调试的工作。

有关更多信息,请参阅 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序概述 .

启动并激活 eCommission 应用程序

您可以启动并激活 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序来创建帐户,方可执行任务。

有关更多信息,请参阅 启动并激活 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序 .

下载并启动 eCommission 应用程序

下载并启动 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序以便在 SmartX IP 控制器上执行调试、风量平衡和检出操作。

有关更多信息,请参阅 下载并启动 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序 .

将应用程序映像文件传输到移动设备

图像文件是由 WorkStation 用户创建并且包含预先设计的对象、属性和值。将图像下载至 SmartX IP 控制器以便于进行设备调试任务。

有关更多信息,请参阅 映像下载 .

启动并激活 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序
  1. 在移动设备或 Windows 10 笔记本电脑上,打开 eCommission 应用程序。

  2. 激活码 框中,使用正确的拼写、大小写和间距输入适合用户角色的代码:

    用户角色

    激活码

    技术人员

    调试工具

    风量平衡人员

    风量平衡

    安装者

    电工

  3. 选择 激活

  4. 如果这是您第一次登录 eCommission 应用程序,请创建一个帐户:

    • 用户名 框中,输入用户名。

    • 密码 框中,输入密码。为 eCommission 应用程序选择密码时,请确保它符合以下要求:

      • 总共至少包含 8 个字符

      • 至少包含 1 个数字

      • 至少包含 1 个特殊字符

      • 至少包含 1 个大写字符

      • 至少包含 1 个小写字符

      • 包含不超过 3 个重复的相同字符

    • 确认密码 框中,再次输入密码。

您的 eCommission 应用帐户已创建。现在,您可以将该应用程序与您指定的角色一起使用,直到激活期过期。

  • 准备
  • 下载并启动 eCommission SmartX Controllers 移动应用程序