eCommission SmartX Controllers 移动应用是用于在 SmartX IP 控制器上执行调试、风量平衡和检出操作的专用移动应用。SmartX IP 控制器包括 MP 和 RP Series 控制器以及 IP-IO 设备。eCommission 应用程序适用于 Android 和 iOS (Apple) 手机和平板电脑,以及使用 Microsoft Windows 10 的设备。eCommission 应用程序可连接到单个 SmartX IP 控制器,也可连接到本地网络上的 SmartX IP 控制器网络。
eCommission SmartX Controllers 应用程序支持通过 BACnet Wi-Fi 和无线蓝牙连接进行设备连接。
有关更多信息,请参阅 设备连接 .
eCommission Bluetooth Adapter 可让您建立指向 MP Series 控制器的蓝牙连接。您将 Bluetooth Adapter 插入相应的 SmartX Sensor 以连接至控制器。
有关更多信息,请参阅 eCommission 蓝牙适配器 .
eCommission SmartX Controllers 移动应用程序的设备设置视图可让您配置 SmartX IP 控制器的大多数设置。您可将特定设备设置配置保存至一般设置文件。可将一般设备设置文件下载至多个 SmartX IP 控制器以便于设备配置。
有关更多信息,请参阅 SmartX IP 控制器设备设置 .
图像文件是由 WorkStation 用户创建并且包含预先设计的对象、属性和值。将图像下载至 SmartX IP 控制器以便于进行设备调试任务。
有关更多信息,请参阅 映像下载 .
配置菜单是一组预先设计的对象和值,让设备调试更快、更简单。配置菜单是从映像文件导出和下载。将配置菜单下载至 SmartX IP 控制器以调试控制器。
有关更多信息,请参阅 配置菜单 .
连接控制器的物理输入和输出后,可以执行 I/O 检出,以验证接线正确完成,且物理输入和输出正常工作。
有关更多信息,请参阅 I/O 检出概览 .
eCommission SmartX Controllers 移动应用程序的风量平衡功能用于对 MP-V 控制器控制的接线盒实现空气平衡。此功能可自动执行大部分空气平衡程序,但它也可让您通过将风阀驱动到指定位置、流量设定点或流量值来手动检出风量平衡。
有关更多信息,请参阅 风量平衡 .
可利用 eCommission SmartX Controllers 应用程序的设备重启功能执行 SmartX IP 控制器的重启。重新启动 SmartX IP 控制器有四种不同方式。
有关更多信息,请参阅 设备重启 .