earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo

Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador MP-V utilizando la aplicación móviles eCommission SmartX Controllers. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo .

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de equilibrio de flujo
Figura: Flujo de trabajo de equilibrio de flujo
Inicie sesión y abra la aplicación eCommission

Inicie la aplicación eCommission e inicie sesión como Técnico o Equilibrador de flujo.

Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Conectar a un MP-V

Descubra los controladores del sitio y conéctese a un único MP-V.

Para obtener más información, consulte Conexión del dispositivo .

Configurar los valores de consigna del equilibrado de aire

El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador MP-V es el de configurar los parámetros por los que se realizará el equilibrado de flujo del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales.

Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V .

Equilibrar los valores de consigna

Mediante la aplicación eCommission, puede equilibrar el flujo de una unidad VAV en cada valor de consigna designado para alcanzar el flujo de aire deseado.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo .

Realizar una comprobación manual

Después de equilibrar el flujo del controlador MP-V, puede realizar la comprobación manual de dos componentes del MP-V:

  • Comprobaciones manuales del flujo de aire

    Después de completar el proceso de equilibrado de flujo automatizado, puede utilizar la comprobación manual de forma opcional para verificar y ordenar los valores de flujo de aire.

    Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .

Generar un informe de equilibrio de flujo

Después de completar el equilibrado de flujo, puede utilizar la aplicación eCommission para crear, añadir, ver o eliminar informes de equilibrio de flujo. Para obtener más información, consulte Gestión de los informes de equilibrio de flujo .

  • Equilibrado de flujo
  • Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
  • Copy Object Type Names
  • Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V
  • Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo
  • Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta
  • Comprobación manual del flujo de aire
  • Gestión de los informes de equilibrio de flujo