Productos eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
08/09/2022

Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V

El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador MP-V es el de configurar los parámetros por los que se realizará el equilibrado de flujo del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales.

Mostrar más
action_close

La función Equilibrio de flujo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers se utiliza para equilibrar el flujo de aire de las cajas terminales controladas por controladores MP-V. Esta función automatiza la mayor parte del procedimiento de equilibrio de aire, pero también le permite comprobar de forma manual el equilibrio de flujo colocando la compuerta en una posición especificada, un valor de consigna de flujo o un valor de flujo.

Equilibrado de flujo, también conocido como equilibrado de aire, es el proceso que utiliza para calibrar una unidad terminal de VAV instalada con el objetivo de que el flujo de aire que indica el controlador VAV sea preciso, en relación con el flujo de aire real que proporciona la unidad terminal de VAV.

Después de que el electricista instala, cablea y alimenta el MP-V, el controlador calibra automáticamente el paso de la compuerta. En el momento de la puesta en marcha, el MP-V realiza automáticamente una calibración del ángulo de paso de la compuerta en la que esta gira hasta cada parada final mecánica. Después de que el MP-V haya finalizado este proceso, estará listo para que pueda acceder a él desde la aplicación eCommission para realizar el equilibrio de flujo.

Al seleccionar un MP-V desde la aplicación eCommission, se crea automáticamente un objeto de datos de volumen de aire variable en el controlador. Este objeto tiene valores que leen el terminal del sensor de flujo de aire y los valores que configuran el control de la compuerta 1 del MP-V. El MP-V también contiene la lógica para ayudar en la calibración de equilibrado de flujo.

Para obtener más información, consulte Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Aviso

La aplicación eCommission soporta el equilibrado de flujo para los MP-V con objeto de datos Volumen de aire variable únicamente. La aplicación eCommission no soporta el equilibrado de flujo para MP-V con programas de equilibrado personalizado.

Flujo de trabajo de equilibrado de flujo

Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador MP-V utilizando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo .

Configurar los valores de consigna

El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador MP-V es el de preparar los parámetros por los que se realizará el equilibrado del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales. Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V .

Equilibrio de flujo en valores de consigna

Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, puede equilibrar el flujo de una unidad VAV en cada valor de consigna designado para alcanzar el flujo de aire deseado.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo .

Realizar comprobación manual

Después de completar el proceso de equilibrado de flujo automatizado, puede utilizar la comprobación manual para verificar y ordenar los valores de flujo de aire para uno o varios controladores MP-V.

Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .

Verificar rotación de la compuerta

Puede verificar de forma manual la dirección de rotación de la compuerta de un MP-V para determinar si el actuador rota hacia la derecha o hacia la izquierda para abrirse.

Para obtener más información, consulte Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta .

Informes de equilibrio de flujo

La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers ofrece a los usuarios un medio para generar un informe de equilibrio de flujo que documenta varios valores:

  • Capacidad en caja a 1 pulg. H20 (249 Pa)

  • Flujo medido en caja

  • Flujo medido en campana para cada valor de consigna utilizado durante el equilibrado.

  • Paso y rotación del actuador

  • Fecha y hora de equilibrio de flujo

  • Todos los comentarios

Mediante la aplicación eCommission, puede crear, añadir y eliminar informes de equilibrio de flujo. Los informes de equilibrio de flujo se almacenan en el dispositivo móvil con la aplicación eCommission y se pueden recuperar y compartir mediante las aplicaciones de correo electrónico y archivos del dispositivo móvil mencionado o de portátiles con Windows 10.

Para obtener más información, consulte Informes de equilibrio de flujo .

Configurar los valores de consigna del controlador MP-V
  1. En el Menú, pulse Equilibrio de flujo.

  2. En la vista Valores de consigna del equilibrio de aire , configure los siguientes valores:

    • Dirección de rotación a abierto : seleccione CW para el sentido de las agujas del reloj, y CCW para sentido antihorario. La dirección de rotación depende de la dirección de rotación de la hoja de la compuerta de la ventilación de aire.

    • Sistema de medición : pulse US o Métrico .

    • Tolerancia de flujo : escriba la tolerancia (en porcentaje) asociada con los valores de Flujo máximo , Flujo intermedio y Flujo mínimo . La tolerancia de flujo es el rango de porcentaje por encima y por debajo del valor de consigna de flujo que debe medir el Flujo medido en caja durante 10 segundos antes de que se complete la calibración. Por ejemplo, si establece la tolerancia de flujo en el 2 % y el valor de consigna de flujo es 100 CFM, el Flujo medido en caja debe medir 98 CFM durante 10 segundos antes de que se complete la calibración.

    • Fluj o en 1 en H20 o 249 Pa , establezca el flujo nominal de la caja terminal en columna de agua de 1,0 pulgada (249 Pa). Este valor se lee normalmente de un gráfico asociado a la recogida de flujo.

    • Flujo máximo : escriba el valor de consigna de flujo máximo asociado con la caja terminal. El valor de consigna de flujo máximo lo determinan las especificaciones de la habitación que se va a ventilar.

    Aviso

    En la vista Valores de consigna de equilibrado de aire , las casillas de valor de consigna de Flujo intermedio y Flujo mínimo están vacías por defecto. No obstante, se recomienda que incluya uno de estos valores de consigna o ambos para el equilibrado de flujo, además de el valor de consigna Flujo máximo . Esto le permite contar con una precisión de flujo mayor en el rango de flujo de la unidad VAV.

  3. Para Flujo intermedio , escriba un valor en el cuadro de texto o borre la casilla. El valor de consigna intermedio se puede utilizar como límite para recalentar las bobinas para empezar a calentar el aire.

    • Si se va a utilizar este valor de consigna, escriba un valor inicial para el valor de consigna de flujo intermedio en el cuadro de texto.

    • Si no se va a utilizar este valor de consigna, borre la casilla y escriba 0 (cero) en el cuadro de texto.

  4. Para Flujo mínimo , escriba un valor en el cuadro de texto o borre la casilla. El valor de consigna de flujo mínimo lo determinan las especificaciones de la habitación que se va a ventilar.

    • Si se va a utilizar este valor de consigna, escriba un valor inicial para el valor de consigna de flujo intermedio en el cuadro de texto.

    • Si no se va a utilizar este valor de consigna, borre la casilla y escriba 0 (cero) en el cuadro de texto.

  5. Pulse Siguiente .

Se han configurado los valores de consigna de equilibrado de flujo. El equilibrado de flujo en los valores de consigna de flujo seleccionados comienza de forma automática después de pulsar en Siguiente .

  • Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo
  • Equilibrado de flujo
  • Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo