Productos eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.2, 3.3
27/10/2020
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo

Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, puede equilibrar el flujo de una unidad VAV en cada valor de consigna designado para alcanzar el flujo de aire deseado.

Es posible seleccionar uno, dos o tres valores de consigna de flujo para el equilibrado de flujo. El valor de consigna de flujo mínimo se selecciona por defecto. Asimismo, también puede seleccionar el valor de consigna de flujo intermedio.

Aviso

En la vista Valores de consigna de equilibrado de aire , las casillas de valor de consigna de Flujo intermedio están vacías por defecto. Se recomienda, sin embargo, incluir este valor de consigna para el equilibrado del flujo. Aunque el valor de consigna máximo no tiene una casilla, sigue siendo obligatorio incluir también ese valor de consigna. Esto le permite contar con una precisión de flujo mayor en el rango de flujo de la unidad VAV.

Mostrar más
action_close

La función Equilibrio de flujo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers se utiliza para equilibrar el flujo de aire de las cajas terminales controladas por controladores MP-V. Esta función automatiza la mayor parte del procedimiento de equilibrio de aire, pero también le permite comprobar de forma manual el equilibrio de flujo colocando la compuerta en una posición especificada, un valor de consigna de flujo o un valor de flujo.

Equilibrado de flujo, también conocido como equilibrado de aire, es el proceso que utiliza para calibrar una unidad terminal de VAV instalada con el objetivo de que el flujo de aire que indica el controlador VAV sea preciso, en relación con el flujo de aire real que proporciona la unidad terminal de VAV.

Después de que el electricista instala, cablea y alimenta el MP-V, el controlador calibra automáticamente el paso de la compuerta. En el momento de la puesta en marcha, el MP-V realiza automáticamente una calibración del ángulo de paso de la compuerta en la que esta gira hasta cada parada final mecánica. Después de que el MP-V haya finalizado este proceso, estará listo para que pueda acceder a él desde la aplicación eCommission para realizar el equilibrio de flujo.

Al seleccionar un MP-V desde la aplicación eCommission, se crea automáticamente un objeto de datos de volumen de aire variable en el controlador. Este objeto tiene valores que leen el terminal del sensor de flujo de aire y los valores que configuran el control de la compuerta 1 del MP-V. El MP-V también contiene la lógica para ayudar en la calibración de equilibrado de flujo.

Para obtener más información, consulte Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Aviso

La aplicación eCommission soporta el equilibrado de flujo para los MP-V con objeto de datos Volumen de aire variable únicamente. La aplicación eCommission no soporta el equilibrado de flujo para MP-V con programas de equilibrado personalizado.

Flujo de trabajo de equilibrado de flujo

Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador MP-V utilizando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo .

Configurar los valores de consigna

El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador MP-V es el de preparar los parámetros por los que se realizará el equilibrado del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales. Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V .

Equilibrio de flujo en valores de consigna

Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, puede equilibrar el flujo de una unidad VAV en cada valor de consigna designado para alcanzar el flujo de aire deseado.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo .

Realizar comprobación manual

Después de completar el proceso de equilibrado de flujo automatizado, puede utilizar la comprobación manual para verificar y ordenar los valores de flujo de aire para uno o varios controladores MP-V.

Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .

Verificar rotación de la compuerta

Puede verificar de forma manual la dirección de rotación de la compuerta de un MP-V para determinar si el actuador rota hacia la derecha o hacia la izquierda para abrirse.

Para obtener más información, consulte Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta .

Informes de equilibrio de flujo

La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers ofrece a los usuarios un medio para generar un informe de equilibrio de flujo que documenta varios valores:

  • Capacidad en caja a 1 pulg. H20 (249 Pa)

  • Flujo medido en caja

  • Flujo medido en campana para cada valor de consigna utilizado durante el equilibrado.

  • Paso y rotación del actuador

  • Fecha y hora de equilibrio de flujo

  • Todos los comentarios

Mediante la aplicación eCommission, puede crear, añadir y eliminar informes de equilibrio de flujo. Los informes de equilibrio de flujo se almacenan en el dispositivo móvil con la aplicación eCommission y se pueden recuperar y compartir mediante las aplicaciones de correo electrónico y archivos del dispositivo móvil mencionado o de portátiles con Windows 10.

Para obtener más información, consulte Informes de equilibrio de flujo .

Equilibrar el flujo a los valores de consigna máximo, intermedio o mínimo
  1. En la aplicación eCommission, en la página Configuración del dispositivo , haga clic en Equilibrado de flujo .

  2. En la página de Valores de consigna de equilibrado de aire , vea la casilla junto al cuadro Flujo mínimo .

  3. Introduzca los valores de consigna del Flujo mínimo , Flujo intermedio , Flujo máximo y haga clic en Siguiente .

    La aplicación eCommission emite un mensaje y después comprueba para asegurar que la compuerta esté cerrada antes de calcular la compensación de la presión de velocidad. Si no está cerrada actualmente, se espera a que se cierra.

    La compensación se calcula en este punto en el proceso de equilibrado del flujo para abordar los errores de compensación a cero de la presión de velocidad potencialmente significativos. Esos errores pueden interferir con el control de flujo cerca de los valores de consigna mínimos del flujo.

    La lectura de presión de la presión de velocidad se calcula durante 10 segundos.

  4. Tras completar el cálculo de la compensación, haga clic en para aceptar el cambio y anotar el valor en el controlador y continuar.

  5. Haga clic en No para ignorar el cálculo de la compensación a cero.

    La aplicación continúa y calcula los valores de consigna mínimo, intermedio y máximo del flujo.

Una vez completados los cálculos, la unidad VAV tiene un equilibrio de flujo en los valores de consigna seleccionados. En este momento puede llevar a cabo una comprobación manual.

  • Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo
  • Equilibrado de flujo
  • Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V
  • Comprobación manual del flujo de aire