earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos MP-V, RP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo

Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador MVAV utilizando la aplicación móvil Commission. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo .

 
action_zoom_plus_stroke Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo
Figura: Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo
Abra e inicie sesión en la aplicación móvil Commission

Inicie la aplicación móvil Commission e inicie sesión como Técnico o Equilibrador de flujo.

Para obtener más información, consulte Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application .

Conéctese a un controlador VAV

Descubra los controladores del sitio y conéctese a un único controlador VAV.

Para obtener más información, consulte Conexión del dispositivo .

Configure los valores de consigna del equilibrado de aire

You configure the VAV controller setpoints to set up the parameters by which the controller is flow balanced. These setpoints include the maximum flow setpoint, selected by default, and the intermediate and minimum flow setpoints, which are optional.

Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador VAV .

Calibre la compensación a cero de la presión de velocidad

Una vez que se configuran los valores de consigna y antes de comenzar el balance de flujo, se fuerza el cierre del regulador para obtener una lectura promedio del umbral de flujo cero, antes de continuar con el balance para cada valor de consigna. Puede aplicar estos cambios o ignorarlos una vez que se complete el cálculo

Para obtener más información, consulte VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application .

Para obtener más información, consulte VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration .

Aviso

Para omitir la lectura del ajuste de presión de velocidad, haga clic en la casilla Omitir compensación de presión de velocidad en la página Valores de consigna . Si tiene que equilibrar gran cantidad de VAV, este proceso puede ser largo, por lo que podría optar por omitirlo según sea necesario.

Equilibrar los valores de consigna

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo .

Realizar una comprobación manual

Después de equilibrar el flujo del controlador VAV, puede realizar la comprobación manual de dos componentes del controlador:

  • Comprobaciones manuales del flujo de aire

    Después de completar el proceso de equilibrado de flujo automatizado, puede utilizar la comprobación manual de forma opcional para verificar y ordenar los valores de flujo de aire.

    Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .

Generar un informe de equilibrio de flujo

Después de completar el equilibrado de flujo, puede utilizar la aplicación móvil Commission para crear, añadir, ver o eliminar informes de equilibrio de flujo. Para obtener más información, consulte Gestión de los informes de equilibrio de flujo .

  • Equilibrado de flujo
  • Downloading and Starting the eCommission SmartX Controllers Mobile Application
  • Copy Object Type Names
  • Configuración de los valores de consigna del controlador VAV
  • Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo
  • Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta
  • Comprobación manual del flujo de aire
  • Gestión de los informes de equilibrio de flujo
  • VAV Objects Provided for the Commission Mobile Application
  • VAV Controller Automatic Velocity Pressure Offset Calibration