Productos eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Es posible seleccionar uno, dos o tres valores de consigna de flujo para el equilibrado de flujo. El valor de consigna de flujo mínimo se selecciona por defecto. Asimismo, también puede seleccionar el valor de consigna de flujo intermedio.

Aviso

In the Air Balancing Setpoints view, the Intermediate flow setpoint check box is cleared by default. However, it is recommended that you include this setpoint for flow balancing. While the maximum setpoint does not have a check-box, it is still mandatory that you include that setpoint too. Doing so allows you to achieve greater flow accuracy across the operating flow range of the VAV unit.

Mostrar más
action_close

La función Equilibrio de flujo de la aplicación móvil Commission se utiliza para equilibrar el flujo de aire de las cajas terminales controladas por un controlador VAV. Esta función automatiza la mayor parte del procedimiento de equilibrio de aire, pero también le permite comprobar de forma manual el equilibrio de flujo colocando la compuerta en una posición especificada, un valor de consigna de flujo o un valor de flujo.

Equilibrado de flujo, también conocido como equilibrado de aire, es el proceso que utiliza para calibrar una unidad terminal de VAV instalada con el objetivo de que el flujo de aire que indica el controlador VAV sea preciso, en relación con el flujo de aire real que proporciona la unidad terminal de VAV.

Después de que el electricista haya instalado, cableado y proporcionado alimentación al controlador VAV, el controlador calibra automáticamente el paso de la compuerta. En el momento de la puesta en marcha, el controlador VAV realiza automáticamente una calibración del ángulo de paso de la compuerta en la que esta gira hasta cada parada final mecánica. Después de que el controlador VAV haya finalizado este proceso, estará listo para que pueda acceder a él desde la aplicación móvil Commission para realizar el equilibrio de flujo.

Al seleccionar un controlador VAV desde la aplicación móvil Commission, se crea automáticamente un objeto de datos de volumen de aire variable en el controlador. Este objeto tiene valores que leen el terminal del sensor de flujo de aire y los valores que configuran el control de la compuerta 1 del controlador VAV. El controlador VAV también contiene la lógica para ayudar en la calibración de equilibrado de flujo.

Para obtener más información, consulte Commission Mobile Application Overview .

Aviso

La aplicación móvil Commission soporta el equilibrado de flujo para los controladores VAV con objeto de datos Volumen de aire variable únicamente. La aplicación móvil Commission no soporta el equilibrado de flujo para controladores VAV con programas de equilibrado personalizado.

Flujo de trabajo de equilibrado de flujo

Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador VAV utilizando la aplicación móvil Commission. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo .

Configurar los valores de consigna

El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador VAV es el de preparar los parámetros por los que se realizará el equilibrado del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales. Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador VAV .

Equilibrio de flujo en valores de consigna

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo .

Realizar comprobación manual

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .

Verificar rotación de la compuerta

Puede verificar de forma manual la dirección de rotación de la compuerta de un controlador VAV para determinar si el actuador rota hacia la derecha o hacia la izquierda para abrirse.

Para obtener más información, consulte Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta .

Informes de equilibrio de flujo

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

Para obtener más información, consulte Informes de equilibrio de flujo .

Equilibrar el flujo a los valores de consigna máximo, intermedio o mínimo
  1. En la aplicación móvil Commission, en la página Configuración del dispositivo , haga clic en Equilibrado de flujo .

  2. En la página de Valores de consigna de equilibrado de aire , vea la casilla junto al cuadro Flujo mínimo .

  3. Introduzca los valores de consigna del Flujo mínimo , Flujo intermedio , Flujo máximo y haga clic en Siguiente .

    La aplicación móvil Commission emite un mensaje y después comprueba para asegurar que la compuerta esté cerrada antes de calcular la compensación de la presión de velocidad . Si no está cerrada actualmente, se espera a que se cierra.

    La compensación se calcula en este punto en el proceso de equilibrado del flujo para abordar los errores de compensación a cero de la presión de velocidad potencialmente significativos. Esos errores pueden interferir con el control de flujo cerca de los valores de consigna mínimos del flujo.

    La compensación de presión de velocidad se calcula promediando 20 lecturas de muestra.

    Aviso

    Para omitir la lectura del ajuste de presión de velocidad, haga clic en la casilla Omitir compensación de presión de velocidad en la página Valores de consigna . Si tiene que equilibrar gran cantidad de VAV, este proceso puede ser largo, por lo que podría optar por omitirlo según sea necesario.

  4. Tras completar el cálculo de la compensación, haga clic en para aceptar el cambio y anotar el valor en el controlador y continuar.

  5. Haga clic en No para ignorar el cálculo de la compensación a cero.

    La aplicación continúa y calcula los valores de consigna mínimo, intermedio y máximo del flujo.

Una vez completados los cálculos, la unidad VAV tiene un equilibrio de flujo en los valores de consigna seleccionados. En este momento puede llevar a cabo una comprobación manual.

  • Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo
  • Equilibrado de flujo
  • Configuración de los valores de consigna del controlador VAV
  • Comprobación manual del flujo de aire