Productos eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Comprobación manual del flujo de aire

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

Mostrar más
action_close

La función Equilibrio de flujo de la aplicación móvil Commission se utiliza para equilibrar el flujo de aire de las cajas terminales controladas por un controlador VAV. Esta función automatiza la mayor parte del procedimiento de equilibrio de aire, pero también le permite comprobar de forma manual el equilibrio de flujo colocando la compuerta en una posición especificada, un valor de consigna de flujo o un valor de flujo.

Equilibrado de flujo, también conocido como equilibrado de aire, es el proceso que utiliza para calibrar una unidad terminal de VAV instalada con el objetivo de que el flujo de aire que indica el controlador VAV sea preciso, en relación con el flujo de aire real que proporciona la unidad terminal de VAV.

Después de que el electricista haya instalado, cableado y proporcionado alimentación al controlador VAV, el controlador calibra automáticamente el paso de la compuerta. En el momento de la puesta en marcha, el controlador VAV realiza automáticamente una calibración del ángulo de paso de la compuerta en la que esta gira hasta cada parada final mecánica. Después de que el controlador VAV haya finalizado este proceso, estará listo para que pueda acceder a él desde la aplicación móvil Commission para realizar el equilibrio de flujo.

Al seleccionar un controlador VAV desde la aplicación móvil Commission, se crea automáticamente un objeto de datos de volumen de aire variable en el controlador. Este objeto tiene valores que leen el terminal del sensor de flujo de aire y los valores que configuran el control de la compuerta 1 del controlador VAV. El controlador VAV también contiene la lógica para ayudar en la calibración de equilibrado de flujo.

Para obtener más información, consulte Commission Mobile Application Overview .

Aviso

La aplicación móvil Commission soporta el equilibrado de flujo para los controladores VAV con objeto de datos Volumen de aire variable únicamente. La aplicación móvil Commission no soporta el equilibrado de flujo para controladores VAV con programas de equilibrado personalizado.

Flujo de trabajo de equilibrado de flujo

Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador VAV utilizando la aplicación móvil Commission. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo .

Configurar los valores de consigna

El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador VAV es el de preparar los parámetros por los que se realizará el equilibrado del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales. Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador VAV .

Equilibrio de flujo en valores de consigna

Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.

Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna mínimo, intermedio o máximo .

Realizar comprobación manual

After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.

Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .

Verificar rotación de la compuerta

Puede verificar de forma manual la dirección de rotación de la compuerta de un controlador VAV para determinar si el actuador rota hacia la derecha o hacia la izquierda para abrirse.

Para obtener más información, consulte Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta .

Informes de equilibrio de flujo

The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:

  • Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)

  • Box measured flow

  • Hood measured flow for each setpoint used during balancing

  • Actuator stroke and rotation

  • Flow balance time and date

  • Any comments

Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.

Para obtener más información, consulte Informes de equilibrio de flujo .

Comprobar de forma manual el flujo de aire
  1. En la función Equilibrio de flujo , en la vista Comprobación manual , pulse sobre una de las opciones de posición y flujo. Si desea utilizar la opción Unidad a % de posición o Unidad a fluir , escriba en primer lugar un valor en el cuadro de texto y pulse el botón.

  2. Pulse el icono de información

     
    action_zoom_plus_stroke
    para expandir el panel Estado actual y monitorice la respuesta en la caja terminal.

Se ha verificado de forma manual el rendimiento de la caja terminal de acuerdo con el equilibrado de flujo. A continuación, podrá ver, crear, añadir o gestionar los informes de equilibrio de flujo.

  • Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo
  • Equilibrado de flujo
  • Gestión de los informes de equilibrio de flujo