earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: MP-C, MP-V, RP-C, RP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 2023
10/09/2024
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Panoramica dell'applicazione mobile Commission

arrow1_rotationCollegamento dispositivo arrow1_rotationAdattatore Bluetooth arrow1_rotationConfigurazione del dispositivo arrow1_rotationMenu di configurazione arrow1_rotationCheck-out I/O arrow1_rotationBilanciamento flusso arrow1_rotationRiavvio del dispositivo

L'applicazione mobile Commission è una applicazione mobile dedicata che consente di utilizzare un dispositivo mobile per effettuare messa in servizio, bilanciamento di flussi e operazioni di check-out su dispositivi SpaceLogic BACnet/IP. I dispositivi BACnet/IP includono i controller BACnet/IP (MP e RP), e i moduli IP-IO. L'applicazione mobile Commission è disponibile per telefoni e tablet Android e iOS (Apple), nonché per dispositivi con Microsoft Windows 10. L'applicazione mobile Commission si può collegare anche a un singolo dispositivo BACnet/IP o a una rete di dispositivi BACnet/IP nella rete locale.

Collegamento dispositivo

The Commission mobile application supports device connection through BACnet Wi-Fi and wireless Bluetooth connection.

Per maggior informazioni, consulta Collegamento dispositivo .

Adattatore Bluetooth

The SpaceLogic Bluetooth Adapter allows you to establish a Bluetooth connection to SpaceLogic and EasyLogic controllers that contain an extra COM port. You plug the Bluetooth adapter into the corresponding SpaceLogic Sensor to connect to the controller.

Per maggior informazioni, consulta Adattatore Bluetooth SpaceLogic .

Configurazione del dispositivo

You configure the device settings of a BACnet/IP device so that it can communicate on the network. For example, in the Commission Mobile Application, you can configure the BACnet/IP controller so that it can communicate on the IP network, or configure it as an MS/TP device to enable it to communicate on an MS/TP network.

Per maggior informazioni, consulta Impostazioni dispositivo controller BACnet/IP .

Menu di configurazione

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Per maggior informazioni, consulta Menu di configurazione .

Check-out I/O

After you have wired the physical inputs and outputs of the controller, you perform I/O checkout to verify that the wiring was done correctly and that the physical inputs and outputs are working properly.

Per maggior informazioni, consulta Panoramica check-out I/O .

Bilanciamento flusso

The Flow Balance function of the Commission mobile application is used to air balance terminal boxes controlled by VAV controllers. This function automates most of the air balance procedure but it also allows you to manually check out the flow balance by driving the damper to a specified position, a flow setpoint, or a flow value.

Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento flusso .

Riavvio del dispositivo

Use the Device Restart function of the Commission mobile application to perform a restart of the BACnet/IP controller. There are four different ways to restart the BACnet/IP controller.

Per maggior informazioni, consulta Riavvio del dispositivo .

  • Collegamento dispositivo
  • Adattatore Bluetooth SpaceLogic
  • Impostazioni dispositivo controller BACnet/IP
  • Menu di configurazione
  • Panoramica check-out I/O
  • Bilanciamento flusso
  • Riavvio del dispositivo