La funzione di bilanciamento del flusso dell'applicazione mobile Commission viene utilizzata per le morsettiere di bilanciamento dell'aria controllate da un controller VAV. Questa funzione automatizza la maggior parte della procedura di bilanciamento dell'aria, ma consente anche di controllare manualmente il bilanciamento del flusso portando la serranda in una posizione specifica, un setpoint di portata o un valore di flusso.
Il bilanciamento del flusso, noto anche come bilanciamento dell'aria, è il processo che si utilizza per calibrare un'unità terminale VAV installata in modo che il flusso d'aria indicato dal controller VAV sia accurato, in relazione al flusso d'aria reale erogato dall'unità terminale VAV.
Dopo che un elettricista ha montato i cavi e ha alimentato il controller VAV, il controller calibra automaticamente lo stroke del damper. All'avvio, l'MP-V eseguirà automaticamente la taratura dell'angolo di stroke della serranda nel punto in cui quest'ultima ruota fino a raggiungere ciascun finecorsa meccanico. Dopo che il controller VAV ha completato questo processo, è possibile accedervi dall'applicazione mobile Commission per eseguire un bilanciamento del flusso.
Quando selezioni un controller VAV dall'applicazione mobile Commission, nel controllore si crea automaticamente un oggetto dati del volume dell'aria variabile. Questo oggetto ha valori che leggono il terminale del sensore del flusso dell'aria e valori che configurano il controllo 1 del damper del controller VAV. Il controller VAV contiene anche la logica per aiutare nella taratura del bilanciamento del flusso.
Per maggior informazioni, consulta Panoramica dell'applicazione mobile Commission .
L'applicazione mobile Commission supporta il bilanciamento del flusso per i controller VAV solo con l'oggetto dati Volume aria variabile . L'applicazione mobile Commission non supporta il bilanciamento flusso per i controller VAV con programmi di bilanciamento personalizzati.
Utilizza questo flusso di lavoro per eseguire il bilanciamento del flusso su un singolo controller VAV, utilizzando l'applicazione mobile Commission. Le informazioni correlate sono reperibili in sezioni dopo il diagramma di flusso. Per maggior informazioni, consulta Flussi di lavoro bilanciamento flusso .
Configura i setpoint del controller VAV per preparare i parametri mediante i quali il controllore è bilanciato. Questi setpoint includono il setpoint del flusso massimo, selezionato per impostazione predefinita, e i setpoint del flusso intermedio e minimo, che sono opzionali. Per maggior informazioni, consulta Configurazione dei setpoint del controller VAV .
Using the Commission mobile application, you flow balance a VAV unit at each designated setpoint to achieve the desired air flow.
Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo .
After completing the automated flow balancing process, you can use manual checkout to verify and command the air flow values for one or multiple VAV controllers.
Per maggior informazioni, consulta Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria .
Puoi verificare manualmente la direzione della rotazione della serranda di un controller VAV per verificare se l'attuatore ruota in senso orario o antiorario per aprire.
Per maggior informazioni, consulta Verifica manuale della direzione della rotazione della serranda .
The Commission mobile application provides the user with a means to generate a flow balance report that documents several values:
Box capacity at 1 inch H20 (249 Pa)
Box measured flow
Hood measured flow for each setpoint used during balancing
Actuator stroke and rotation
Flow balance time and date
Any comments
Using the Commission mobile application, you can create, append, and delete flow balance reports. Flow balance reports are stored on the Commission mobile application mobile device and can be retrieved and shared using the file and e-mail applications of that mobile device or Windows 10 laptop.
Per maggior informazioni, consulta Report sul bilanciamento del flusso .