La funzione di bilanciamento del flusso dell'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers viene utilizzata per le morsettiere di bilanciamento dell'aria controllate dai controller MP-V. Questa funzione automatizza la maggior parte della procedura di bilanciamento dell'aria, ma consente anche di controllare manualmente il bilanciamento del flusso portando la serranda in una posizione specifica, un setpoint di portata o un valore di flusso.
Il bilanciamento del flusso, noto anche come bilanciamento dell'aria, è il processo che si utilizza per calibrare un'unità terminale VAV installata in modo che il flusso d'aria indicato dal controller VAV sia accurato, in relazione al flusso d'aria reale erogato dall'unità terminale VAV.
Dopo che un elettricista ha montato i cavi e ha alimentato l'MP-V, il controllore calibra automaticamente la corsa della serranda. All'avvio, l'MP-V eseguirà automaticamente la taratura dell'angolo di stroke della serranda nel punto in cui quest'ultima ruota fino a raggiungere ciascun finecorsa meccanico. Dopo che l'MP-V ha completato questo processo, è possibile accedervi dall'applicazione eCommission per eseguire un bilanciamento del flusso.
Quando selezioni un MP-V dall'applicazione eCommission, nel controllore si crea automaticamente un oggetto dati del volume dell'aria variabile. Questo oggetto ha valori che leggono il terminale del sensore del flusso dell'aria e valori che configurano il controllo 1 della serranda nell'MP-V. L'MP-V contiene anche la logica per aiutare nella taratura del bilanciamento del flusso.
Per maggior informazioni, consulta eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .
L'applicazione eCommission supporta il bilanciamento del flusso per MP-V solo con l'oggetto dati Volume aria variabile . L'applicazione eCommission non supporta il bilanciamento flusso per MP-V con programmi di bilanciamento personalizzati.
Utilizza questo flusso di lavoro per eseguire il bilanciamento del flusso su un singolo controller MP-V, utilizzando l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers. Le informazioni correlate sono reperibili nella sezione dopo il diagramma di flusso. Per maggior informazioni, consulta Flussi di lavoro Bilanciamento flusso .
Configura i setpoint del controller MP-V per preparare i parametri mediante i quali il controllore è bilanciato. Questi setpoint includono il setpoint del flusso massimo, selezionato per impostazione predefinita, e i setpoint del flusso intermedio e minimo, che sono opzionali. Per maggior informazioni, consulta Configurazione dei setpoint del controller MP-V .
Usando l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers, si bilancia il flusso di un'unità VAV ad ogni setpoint designato per ottenere il flusso d'aria desiderato.
Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo .
Dopo aver completato il processo di bilanciamento automatico del flusso, puoi utilizzare il checkout manuale per verificare e controllare i valori del flusso d'aria per uno o più controller MP-V.
Per maggior informazioni, consulta Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria .
Puoi verificare manualmente la direzione della rotazione della serranda di un MP-V per verificare se l'attuatore ruota in senso orario o antiorario per aprire.
Per maggior informazioni, consulta Verifica manuale della direzione della rotazione della serranda .
L'applicazione mobile eCommission SmarX Controllers fornisce all'utente un messo per generare un report sul bilanciamento del flusso che documenta più valori:
Capacità del box a 1 in H20 (249 Pa)
Flusso box misurato
Flusso misurato hood per ogni setpoint utilizzato durante il bilanciamento
Rotazione e stroke dell'attuatore
Tempo e data bilanciamento flusso
Eventuali commenti
Mediante l'applicazione eCommission, puoi creare, aggiungere ed eliminare i report del bilanciamento del flusso. I report sul bilanciamento del flusso sono archiviati sul dispositivo mobile dell'applicazione eCommission e possono essere recuperati e condivisi utilizzando le applicazioni di file e posta elettronica di tale dispositivo mobile o del computer portatile con Windows 10.
Per maggior informazioni, consulta Report sul bilanciamento del flusso .