earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
08/09/2022

Configurazione dei setpoint del controller MP-V

Configura i setpoint del controller MP-V per impostare i parametri mediante i quali il controller è bilanciato del flusso. Questi setpoint includono il setpoint del flusso massimo, selezionato per impostazione predefinita, e i setpoint del flusso intermedio e minimo, che sono opzionali.

Mostra di più
action_close

La funzione di bilanciamento del flusso dell'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers viene utilizzata per le morsettiere di bilanciamento dell'aria controllate dai controller MP-V. Questa funzione automatizza la maggior parte della procedura di bilanciamento dell'aria, ma consente anche di controllare manualmente il bilanciamento del flusso portando la serranda in una posizione specifica, un setpoint di portata o un valore di flusso.

Il bilanciamento del flusso, noto anche come bilanciamento dell'aria, è il processo che si utilizza per calibrare un'unità terminale VAV installata in modo che il flusso d'aria indicato dal controller VAV sia accurato, in relazione al flusso d'aria reale erogato dall'unità terminale VAV.

Dopo che un elettricista ha montato i cavi e ha alimentato l'MP-V, il controllore calibra automaticamente la corsa della serranda. All'avvio, l'MP-V eseguirà automaticamente la taratura dell'angolo di stroke della serranda nel punto in cui quest'ultima ruota fino a raggiungere ciascun finecorsa meccanico. Dopo che l'MP-V ha completato questo processo, è possibile accedervi dall'applicazione eCommission per eseguire un bilanciamento del flusso.

Quando selezioni un MP-V dall'applicazione eCommission, nel controllore si crea automaticamente un oggetto dati del volume dell'aria variabile. Questo oggetto ha valori che leggono il terminale del sensore del flusso dell'aria e valori che configurano il controllo 1 della serranda nell'MP-V. L'MP-V contiene anche la logica per aiutare nella taratura del bilanciamento del flusso.

Per maggior informazioni, consulta eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .

Avviso

L'applicazione eCommission supporta il bilanciamento del flusso per MP-V solo con l'oggetto dati Volume aria variabile . L'applicazione eCommission non supporta il bilanciamento flusso per MP-V con programmi di bilanciamento personalizzati.

Flussi di lavoro bilanciamento flusso

Utilizza questo flusso di lavoro per eseguire il bilanciamento del flusso su un singolo controller MP-V, utilizzando l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers. Le informazioni correlate sono reperibili nella sezione dopo il diagramma di flusso. Per maggior informazioni, consulta Flussi di lavoro Bilanciamento flusso .

Configura i setpoint

Configura i setpoint del controller MP-V per preparare i parametri mediante i quali il controllore è bilanciato. Questi setpoint includono il setpoint del flusso massimo, selezionato per impostazione predefinita, e i setpoint del flusso intermedio e minimo, che sono opzionali. Per maggior informazioni, consulta Configurazione dei setpoint del controller MP-V .

Bilanciamento flusso nei setpoint

Usando l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers, si bilancia il flusso di un'unità VAV ad ogni setpoint designato per ottenere il flusso d'aria desiderato.

Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo .

Esegui checkout manuale

Dopo aver completato il processo di bilanciamento automatico del flusso, puoi utilizzare il checkout manuale per verificare e controllare i valori del flusso d'aria per uno o più controller MP-V.

Per maggior informazioni, consulta Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria .

Verifica rotazione serranda

Puoi verificare manualmente la direzione della rotazione della serranda di un MP-V per verificare se l'attuatore ruota in senso orario o antiorario per aprire.

Per maggior informazioni, consulta Verifica manuale della direzione della rotazione della serranda .

Report sul bilanciamento del flusso

L'applicazione mobile eCommission SmarX Controllers fornisce all'utente un messo per generare un report sul bilanciamento del flusso che documenta più valori:

  • Capacità del box a 1 in H20 (249 Pa)

  • Flusso box misurato

  • Flusso misurato hood per ogni setpoint utilizzato durante il bilanciamento

  • Rotazione e stroke dell'attuatore

  • Tempo e data bilanciamento flusso

  • Eventuali commenti

Mediante l'applicazione eCommission, puoi creare, aggiungere ed eliminare i report del bilanciamento del flusso. I report sul bilanciamento del flusso sono archiviati sul dispositivo mobile dell'applicazione eCommission e possono essere recuperati e condivisi utilizzando le applicazioni di file e posta elettronica di tale dispositivo mobile o del computer portatile con Windows 10.

Per maggior informazioni, consulta Report sul bilanciamento del flusso .

Per configurare i setpoint del controller MP-V
  1. Nel menu, seleziona Bilanciamento flusso .

  2. Nella vista Setpoint di bilanciamento aria , configura i seguenti setpoint:

    • Direzione della rotazione per aprire : Seleziona CW per senso orario o CCW per senso antiorario. La direzione di rotazione dipende dalla direzione di rotazione della pala della serranda nello sfiato dell'aria.

    • Sistema di misurazione : seleziona sistema statunitense o metrico .

    • Tolleranza flusso : digita la tolleranza, in %, associata a setpoint di Flusso massimo , Flusso intermedio e Flusso minimo . La tolleranza del flusso è l'intervallo sopra e sotto il setpoint del flusso che il flusso box misurato deve misurare entro 10 secondi prima che si concluda la taratura. Per esempio, se imposti la tolleranza del flusso al 2% e il setpoint del flusso è 100 cfm, il flusso box misurato deve misurare 98 cfm per 10 secondi prima che si concluda la taratura.

    • Flus so a 1 in H20 o 249 Pa : digita il flusso nominale della morsettiera nella colonna d'acqua da 1,0 pollici (249 Pa) Questo valore viene comunemente letto da un grafico associato alla raccolta del flusso.

    • Nella casella Flusso massimo : digita il setpoint di portata massimo associato alla morsettiera. Il setpoint di flusso dell'aria massimo viene determinato in base alle caratteristiche della stanza da ventilare.

    Avviso

    Nella vista Setpoint bilanciamento aria , le caselle di spunta del setpoint Flusso intermedio e Flusso minimo sono deselezionate per impostazione predefinita. Tuttavia, si consiglia di includere uno o entrambi questi setpoint per il bilanciamento del flusso, oltre a un setpoint Flusso massimo . In questo modo è possibile ottenere una maggiore precisione del flusso nell'intervallo del flusso operativo dell'unità VAV.

  3. Per Flusso intermedio , digita un valore nella casella di testo o deselezionare la casella di controllo. Il setpoint intermedio può essere utilizzato come soglia per riscaldare le bobine ed iniziare il riscaldamento dell'aria.

    • Se verrà utilizzato questo setpoint, digita un valore iniziale per il setpoint del flusso intermedio nella casella di testo.

    • Se verrà utilizzato questo setpoint, digita un valore iniziale per il setpoint del flusso intermedio nella casella di testo.

  4. Per Flusso minimo , digita un valore nella casella di testo o deseleziona la casella di spunta. Il setpoint di flusso dell'aria minimo viene determinato in base alle caratteristiche della stanza da ventilare.

    • Se verrà utilizzato questo setpoint, digita un valore iniziale per il setpoint del flusso intermedio nella casella di testo.

    • Se verrà utilizzato questo setpoint, digita un valore iniziale per il setpoint del flusso intermedio nella casella di testo.

  5. Seleziona Successivo .

I setpoint di bilanciamento del flusso sono ora configurati. Il bilanciamento del flusso al setpoint di flusso selezionato inizia automaticamente dopo aver selezionato Successivo .

  • Flussi di lavoro Bilanciamento flusso
  • Bilanciamento flusso
  • Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo