earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.2, 3.3
27/10/2020
Clicca per visualizzare la versione aggiornata non ancora tradotta

Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo

Usando l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers, si bilancia il flusso di un'unità VAV ad ogni setpoint designato per ottenere il flusso d'aria desiderato.

È possibile selezionare uno, due o tre setpoint di flusso per il bilanciamento del flusso. Il setpoint della portata minima è selezionato per impostazione predefinita. Inoltre, è anche possibile selezionare il setpoint del flusso intermedio.

Avviso

Nella vista Setpoint bilanciamento aria , la casella di spunta del setpoint Flusso intermedio è deselezionata per impostazione predefinita. Tuttavia, si consiglia di includere questo setpoint per il bilanciamento del flusso. Anche se il setpoint massimo non dispone di una casella di controllo, è comunque obbligatorio includere anche tale setpoint. In questo modo è possibile ottenere una maggiore precisione del flusso nell'intervallo del flusso operativo dell'unità VAV.

Mostra di più
action_close

La funzione di bilanciamento del flusso dell'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers viene utilizzata per le morsettiere di bilanciamento dell'aria controllate dai controller MP-V. Questa funzione automatizza la maggior parte della procedura di bilanciamento dell'aria, ma consente anche di controllare manualmente il bilanciamento del flusso portando la serranda in una posizione specifica, un setpoint di portata o un valore di flusso.

Il bilanciamento del flusso, noto anche come bilanciamento dell'aria, è il processo che si utilizza per calibrare un'unità terminale VAV installata in modo che il flusso d'aria indicato dal controller VAV sia accurato, in relazione al flusso d'aria reale erogato dall'unità terminale VAV.

Dopo che un elettricista ha montato i cavi e ha alimentato l'MP-V, il controllore calibra automaticamente la corsa della serranda. All'avvio, l'MP-V eseguirà automaticamente la taratura dell'angolo di stroke della serranda nel punto in cui quest'ultima ruota fino a raggiungere ciascun finecorsa meccanico. Dopo che l'MP-V ha completato questo processo, è possibile accedervi dall'applicazione eCommission per eseguire un bilanciamento del flusso.

Quando selezioni un MP-V dall'applicazione eCommission, nel controllore si crea automaticamente un oggetto dati del volume dell'aria variabile. Questo oggetto ha valori che leggono il terminale del sensore del flusso dell'aria e valori che configurano il controllo 1 della serranda nell'MP-V. L'MP-V contiene anche la logica per aiutare nella taratura del bilanciamento del flusso.

Per maggior informazioni, consulta eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview .

Avviso

L'applicazione eCommission supporta il bilanciamento del flusso per MP-V solo con l'oggetto dati Volume aria variabile . L'applicazione eCommission non supporta il bilanciamento flusso per MP-V con programmi di bilanciamento personalizzati.

Flussi di lavoro bilanciamento flusso

Utilizza questo flusso di lavoro per eseguire il bilanciamento del flusso su un singolo controller MP-V, utilizzando l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers. Le informazioni correlate sono reperibili nella sezione dopo il diagramma di flusso. Per maggior informazioni, consulta Flussi di lavoro Bilanciamento flusso .

Configura i setpoint

Configura i setpoint del controller MP-V per preparare i parametri mediante i quali il controllore è bilanciato. Questi setpoint includono il setpoint del flusso massimo, selezionato per impostazione predefinita, e i setpoint del flusso intermedio e minimo, che sono opzionali. Per maggior informazioni, consulta Configurazione dei setpoint del controller MP-V .

Bilanciamento flusso nei setpoint

Usando l'applicazione mobile eCommission SmartX Controllers, si bilancia il flusso di un'unità VAV ad ogni setpoint designato per ottenere il flusso d'aria desiderato.

Per maggior informazioni, consulta Bilanciamento del flusso al setpoint minimo, intermedio o massimo .

Esegui checkout manuale

Dopo aver completato il processo di bilanciamento automatico del flusso, puoi utilizzare il checkout manuale per verificare e controllare i valori del flusso d'aria per uno o più controller MP-V.

Per maggior informazioni, consulta Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria .

Verifica rotazione serranda

Puoi verificare manualmente la direzione della rotazione della serranda di un MP-V per verificare se l'attuatore ruota in senso orario o antiorario per aprire.

Per maggior informazioni, consulta Verifica manuale della direzione della rotazione della serranda .

Report sul bilanciamento del flusso

L'applicazione mobile eCommission SmarX Controllers fornisce all'utente un messo per generare un report sul bilanciamento del flusso che documenta più valori:

  • Capacità del box a 1 in H20 (249 Pa)

  • Flusso box misurato

  • Flusso misurato hood per ogni setpoint utilizzato durante il bilanciamento

  • Rotazione e stroke dell'attuatore

  • Tempo e data bilanciamento flusso

  • Eventuali commenti

Mediante l'applicazione eCommission, puoi creare, aggiungere ed eliminare i report del bilanciamento del flusso. I report sul bilanciamento del flusso sono archiviati sul dispositivo mobile dell'applicazione eCommission e possono essere recuperati e condivisi utilizzando le applicazioni di file e posta elettronica di tale dispositivo mobile o del computer portatile con Windows 10.

Per maggior informazioni, consulta Report sul bilanciamento del flusso .

Per bilanciare il flusso al setpoint di flusso massimo, intermedio o minimo
  1. Nell'applicazione eCommission, nella pagina Impostazioni dispositivo , faiclic su Bilanciamento del flusso .

  2. Nella pagina Setpoint di bilanciamento dell'aria , notare la casella di controllo accanto alla casella Flusso minimo .

  3. Immetti i valori del setpoint per Flusso minimo , Flusso intermedio , Flusso massimo e faii clic su Avanti .

    L'applicazione eCommission emette un messaggio e verifica che il damper si trovi in posizione chiusa prima di calcolare l'offset della pressione di velocità. Se non è attualmente chiuso, attende che si chiuda.

    L'offset viene calcolato a questo punto nel processo di bilanciamento del flusso per gestire eventuali errori di offset zero della pressione della velocità potenzialmente significativi. Tali errori potrebbero interferire con il controllo del flusso vicino ai setpoint del flusso minimo.

    La lettura della pressione dinamica viene calcolata per 10 secondi.

  4. Una volta completato il calcolo dell'offset, fai clic su per accettare la modifica, scrivere il valore nel controller e procedere.

  5. Fai clic su No per ignorare il calcolo dell'offset zero.

    L'applicazione procede al calcolo dei setpoint del flusso minimo, intermedio e massimo.

Una volta completati questi calcoli, l'unità VAV viene bilanciata in base al flusso ai setpoint selezionati. Ora puoi eseguire il checkout manuale.

  • Flussi di lavoro Bilanciamento flusso
  • Bilanciamento flusso
  • Configurazione dei setpoint del controller MP-V
  • Esecuzione del checkout manuale del flusso di aria