La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers ofrece a los usuarios un medio para generar un informe de equilibrio de flujo que documenta varios valores:
Capacidad en caja a 1 pulg. H20 (249 Pa)
Flujo medido en caja
Flujo medido en campana para cada valor de consigna utilizado durante el equilibrado.
Paso y rotación del actuador
Fecha y hora de equilibrio de flujo
Todos los comentarios
Mediante la aplicación eCommission, puede crear, añadir y eliminar informes de equilibrio de flujo. Los informes de equilibrio de flujo se almacenan en el dispositivo móvil con la aplicación eCommission y se pueden recuperar y compartir mediante las aplicaciones de correo electrónico y archivos del dispositivo móvil mencionado o de portátiles con Windows 10.
Después de equilibrar el flujo de la unidad VAV, puede utilizar la aplicación eCommission para crear un nuevo informe de equilibrio de flujo, añadir un informe de equilibrio de flujo existente con información nueva, ver un informe de equilibrio de flujo existente o eliminar informes de equilibrio de flujo que ya no necesite.
Después de equilibrar el flujo de una unidad VAV, puede utilizar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para crear, añadir, ver o eliminar informes de equilibrio de flujo.
Para obtener más información, consulte Gestión de los informes de equilibrio de flujo .
El archivo de informe de equilibrio de flujo está ubicado en la carpeta CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Puede navegar hasta esta carpeta mediante uno de estos dos métodos:
Puede usar la utilidad de navegación de archivos de la que dispone el dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos en dispositivos con Windows) para buscar el nombre de la carpeta.
Puede seleccionar y copiar todo el contenido del cuadro Ubicación y pegar el texto en el cuadro de búsqueda de la utilidad de navegación de archivos del dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos) y, a continuación, ejecutar la búsqueda.
Cuando haya localizado el archivo de informe, podrá exportarlo. Para ello, use la utilidad adecuada de su dispositivo y sistema operativo para transferir el archivo a otra ubicación.