Productos eCommission SmartX Controllers, MP-V
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Gestión de los informes de equilibrio de flujo

Después de equilibrar el flujo de una unidad VAV, puede utilizar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para crear, añadir, ver o eliminar informes de equilibrio de flujo.

Mostrar más
action_close

La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers ofrece a los usuarios un medio para generar un informe de equilibrio de flujo que documenta varios valores:

  • Capacidad en caja a 1 pulg. H20 (249 Pa)

  • Flujo medido en caja

  • Flujo medido en campana para cada valor de consigna utilizado durante el equilibrado.

  • Paso y rotación del actuador

  • Fecha y hora de equilibrio de flujo

  • Todos los comentarios

Mediante la aplicación eCommission, puede crear, añadir y eliminar informes de equilibrio de flujo. Los informes de equilibrio de flujo se almacenan en el dispositivo móvil con la aplicación eCommission y se pueden recuperar y compartir mediante las aplicaciones de correo electrónico y archivos del dispositivo móvil mencionado o de portátiles con Windows 10.

Después de equilibrar el flujo de la unidad VAV, puede utilizar la aplicación eCommission para crear un nuevo informe de equilibrio de flujo, añadir un informe de equilibrio de flujo existente con información nueva, ver un informe de equilibrio de flujo existente o eliminar informes de equilibrio de flujo que ya no necesite.

Creación, adición, vista o eliminación de un informe de equilibrio de flujo

Después de equilibrar el flujo de una unidad VAV, puede utilizar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para crear, añadir, ver o eliminar informes de equilibrio de flujo.

Para obtener más información, consulte Gestión de los informes de equilibrio de flujo .

Ubicación en el sistema de los informes de equilibrio de flujo

El archivo de informe de equilibrio de flujo está ubicado en la carpeta CommissioningTool\ FlowBalanceReport . Puede navegar hasta esta carpeta mediante uno de estos dos métodos:

  • Puede usar la utilidad de navegación de archivos de la que dispone el dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos en dispositivos con Windows) para buscar el nombre de la carpeta.

  • Puede seleccionar y copiar todo el contenido del cuadro Ubicación y pegar el texto en el cuadro de búsqueda de la utilidad de navegación de archivos del dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos) y, a continuación, ejecutar la búsqueda.

Aviso

Cuando haya localizado el archivo de informe, podrá exportarlo. Para ello, use la utilidad adecuada de su dispositivo y sistema operativo para transferir el archivo a otra ubicación.

Crear un informe de equilibrio de flujo
  1. En la función Equilibrio de flujo , en el menú Equilibrio de aire , pulse Informe de equilibrio .

  2. En la vista Informe de equilibrio , en Lista de dispositivos , seleccione las casillas para seleccionar los controladores MP-V que desea incluir en el informe. Si desea incluir todos los controladores de la lista en el informe, pulse Seleccionar todo .

  3. Pulse Crear .

  4. En el cuadro de diálogo Crear , en el cuadro Nombre del informe , escriba el nombre del informe.

  5. En el cuadro Nombre del proyecto , escriba el nombre del proyecto.

  6. En el cuadro Ingeniero , escriba el nombre del ingeniero.

  7. En el cuadro de diálogo Crear , el cuadro Ubicación contiene la ruta de directorio en la que se ubica el archivo de informe de equilibrio de flujo. Si va a exportar el archivo de informe posteriormente, copie la ruta de directorio en el portapapeles. Para ello, pulse sobre la ruta del cuadro Ubicación , elija Seleccionar todo y seleccione Copiar .

  8. Pulse Aceptar para crear el archivo de informe de equilibrio de flujo.

  9. Una vez que se ha creado el archivo de informe de equilibrio de flujo, es posible exportarlo. Busque el archivo de informe explorando la carpeta CommissioningTool\ FlowBalanceReport mediante uno de estos dos métodos:

    • Puede usar la utilidad de navegación de archivos de la que dispone el dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos en dispositivos con Windows) para buscar el nombre de la carpeta.

    • Puede seguir la ruta que ha guardado anteriormente en el portapapeles. Para ello, inicie la utilidad de navegación de archivos del dispositivo móvil (por ejemplo, Explorador de archivos) pegue el texto de ruta en el cuadro de búsqueda y ejecute la acción.

    Aviso

    La organización de los archivos y, por lo tanto, la navegación por la estructura de archivos varían entre las distintas plataformas Android. Así pues, es posible que deba probar más de una ruta diferente para encontrar el archivo de informe de equilibrio de flujo.

Añadir un informe de equilibrio de flujo
  1. En la aplicación eCommission, en el menú Equilibrio de aire , pulse Informe de equilibrio .

  2. En la vista Informe de equilibrio , en Lista de dispositivos , seleccione las casillas para seleccionar los controladores MP-V que desea incluir en el informe.

  3. Pulse Añadir .

Eliminar un informe de equilibrio de flujo
  1. En la aplicación eCommission, en el menú Equilibrio de aire , pulse Informe de equilibrio .

  2. En la vista Informe de equilibrio , pulse Gestionar .

  3. En la vista Gestión de informes de equilibrio , pulse el informe que desea ver o eliminar.

  4. Para eliminar el informe, pulse Eliminar .

  • Informes de equilibrio de flujo