La función Equilibrio de flujo de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers se utiliza para equilibrar el flujo de aire de las cajas terminales controladas por controladores MP-V. Esta función automatiza la mayor parte del procedimiento de equilibrio de aire, pero también le permite comprobar de forma manual el equilibrio de flujo colocando la compuerta en una posición especificada, un valor de consigna de flujo o un valor de flujo.
Equilibrado de flujo, también conocido como equilibrado de aire, es el proceso que utiliza para calibrar una unidad terminal de VAV instalada con el objetivo de que el flujo de aire que indica el controlador VAV sea preciso, en relación con el flujo de aire real que proporciona la unidad terminal de VAV.
Después de que el electricista instala, cablea y alimenta el MP-V, el controlador calibra automáticamente el paso de la compuerta. En el momento de la puesta en marcha, el MP-V realiza automáticamente una calibración del ángulo de paso de la compuerta en la que esta gira hasta cada parada final mecánica. Después de que el MP-V haya finalizado este proceso, estará listo para que pueda acceder a él desde la aplicación eCommission para realizar el equilibrio de flujo.
Al seleccionar un MP-V desde la aplicación eCommission, se crea automáticamente un objeto de datos de volumen de aire variable en el controlador. Este objeto tiene valores que leen el terminal del sensor de flujo de aire y los valores que configuran el control de la compuerta 1 del MP-V. El MP-V también contiene la lógica para ayudar en la calibración de equilibrado de flujo.
Para obtener más información, consulte Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .
La aplicación eCommission soporta el equilibrado de flujo para los MP-V con objeto de datos Volumen de aire variable únicamente. La aplicación eCommission no soporta el equilibrado de flujo para MP-V con programas de equilibrado personalizado.
Use este flujo de trabajo para llevar a cabo el equilibrio de flujo en un solo controlador MP-V utilizando la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers. Puede encontrar información relacionada en las secciones después del gráfico. Para obtener más información, consulte Flujo de trabajo de Equilibrador de flujo .
El objetivo de configurar los valores de consigna del controlador MP-V es el de preparar los parámetros por los que se realizará el equilibrado del controlador. Estos valores de consigna incluyen el valor de consigna de flujo máximo, seleccionado por defecto, y los valores de consigna de flujo mínimos, que son opcionales. Para obtener más información, consulte Configuración de los valores de consigna del controlador MP-V .
Mediante la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers, puede equilibrar el flujo de una unidad VAV en cada valor de consigna designado para alcanzar el flujo de aire deseado.
Para obtener más información, consulte Equilibrado de flujo a los valores de consigna máximo, intermedio o mínimo .
Después de completar el proceso de equilibrado de flujo automatizado, puede utilizar la comprobación manual para verificar y ordenar los valores de flujo de aire para uno o varios controladores MP-V.
Para obtener más información, consulte Comprobación manual del flujo de aire .
Puede verificar de forma manual la dirección de rotación de la compuerta de un MP-V para determinar si el actuador rota hacia la derecha o hacia la izquierda para abrirse.
Para obtener más información, consulte Verificación manual de la dirección de rotación de la compuerta .
La aplicación móvil eCommission SmartX Controllers ofrece a los usuarios un medio para generar un informe de equilibrio de flujo que documenta varios valores:
Capacidad en caja a 1 pulg. H20 (249 Pa)
Flujo medido en caja
Flujo medido en campana para cada valor de consigna utilizado durante el equilibrado.
Paso y rotación del actuador
Fecha y hora de equilibrio de flujo
Todos los comentarios
Mediante la aplicación eCommission, puede crear, añadir y eliminar informes de equilibrio de flujo. Los informes de equilibrio de flujo se almacenan en el dispositivo móvil con la aplicación eCommission y se pueden recuperar y compartir mediante las aplicaciones de correo electrónico y archivos del dispositivo móvil mencionado o de portátiles con Windows 10.
Para obtener más información, consulte Informes de equilibrio de flujo .