earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.3
17/07/2021

Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

 
action_zoom_plus_stroke Configure controllers with the eCommission application workflow
Figura: Configure controllers with the eCommission application workflow
Transfer the Application Image

Transfer the Application Image to your mobile device or Windows 10 laptop.

Per maggior informazioni, consulta Transferring an Application Image File .

Connect to the controller

In the eCommission application, connect to the controller.

Per maggior informazioni, consulta Collegamento a un dispositivo tramite WiFi .

Per maggior informazioni, consulta Connecting to a Controller through Bluetooth .

Download the Application Image

Download the Application Image to the BACnet/IP controller.

Per maggior informazioni, consulta Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller .

Download the Configuration Menu to the controller

Download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller.

Per maggior informazioni, consulta Download di un menu di configurazione su un controller BACnet/IP .

Modify the property values

View the property values and modify them if needed.

Per maggior informazioni, consulta Modifica delle proprietà del dispositivo dal menu di configurazione .

  • Configuration Menu
  • Transferring an Application Image File
  • Collegamento a un dispositivo tramite WiFi
  • Connecting to a Controller through Bluetooth
  • Downloading an Image File to a BACnet/IP Controller
  • Download di un menu di configurazione su un controller BACnet/IP
  • Modifica delle proprietà del dispositivo dal menu di configurazione