earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
10/09/2024

Modifica delle proprietà del dispositivo dal menu di configurazione

Dopo aver scaricato il menu di configurazione per il controllore, visualizza e modifica le proprietà del dispositivo dal menu di configurazione per completare la messa in servizio del dispositivo.

Mostra di più
action_close

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Configure Controllers Workflow

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

Per maggior informazioni, consulta Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow .

Download a Configuration Menu to a BACnet/IP Controller

You download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller to configure the device.

Per maggior informazioni, consulta Download di un menu di configurazione su un controller BACnet/IP .

Modify Device Properties from the Configuration Menu

After downloading the configuration menu to the controller, you view and modify the device properties from the configuration menu to complete device commissioning.

Per maggior informazioni, consulta Modifica delle proprietà del dispositivo dal menu di configurazione .

Modificare le proprietà del dispositivo dal menu di configurazione
  1. Dal Menu , seleziona il Menu di configurazione .

  2. Nel menu di configurazione, modifica tutti i valori delle proprietà scrivibili.

  3. Seleziona Salva .

  4. Per verificare una modifica nel valore, selezione l'icona Aggiorna . I valori della proprietà si aggiornano quando navighi da e verso i sottomenu.

Hai completato la messa in servizio di questo controllore e puoi continuare a eseguire la configurazione del dispositivo sugli altri controller BACnet/IP.

  • Configuration Menu