earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concetto

Concetto


Prodotti: eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funzionalità: Ingegneria, Impostazioni SmartX IP Controller
Versione del prodotto: 3.3
16/07/2021

Configuration Menu

Configuration Menus are a group of pre-engineered objects and values that make device commissioning faster and easier. Configuration Menus are exported and downloaded from image files. Download a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to commission the controller.

Configure Controllers Workflow

You download an Application Image that contains a Configuration Menu to a BACnet/IP controller to configure a device. Use this workflow to implement the Configuration Menu using the eCommission SmartX Controllers mobile application. Related information can be found in the section after the flowchart.

Per maggior informazioni, consulta Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow .

Download a Configuration Menu to a BACnet/IP Controller

You download the Configuration Menu to the BACnet/IP controller to configure the device.

Per maggior informazioni, consulta Download di un menu di configurazione su un controller BACnet/IP .

Modify Device Properties from the Configuration Menu

After downloading the configuration menu to the controller, you view and modify the device properties from the configuration menu to complete device commissioning.

Per maggior informazioni, consulta Modifica delle proprietà del dispositivo dal menu di configurazione .

  • eCommission SmartX Controllers Mobile Application Overview
  • Configure Controllers with the Configuration Menu Workflow
  • Download di un menu di configurazione su un controller BACnet/IP
  • Modifica delle proprietà del dispositivo dal menu di configurazione