earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2
13/08/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Preparaciones

Antes de utilizar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers en un sitio de trabajo, debe llevar a cabo una serie de preparaciones para facilitar la puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Ejecución y activación de la aplicación eCommission

Inicia y activa la aplicación eCommission SmartX Controllers para crear una cuenta antes de poder realizar alguna tarea.

Para obtener más información, consulte Ejecución y activación de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Descargar e iniciar la aplicación eCommission

Descarga e inicia la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para realizar las operaciones de puesta en marcha, equilibrio de flujo y comprobación en los controladores SmartX IP.

Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Transferencia de un archivo de imagen de aplicación a un dispositivo móvil

Los archivos de imagen los crea un usuario de WorkStation y contienen objetos, propiedades y valores prediseñados. Descargue una imagen en un controlador SmartX IP para facilitar las tareas de puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Descarga de imagen .

  • Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
  • Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
  • Ejecución y activación de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
  • Transferir un archivo de imagen de aplicación