earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
5
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Funcionalidades: Ingeniería, Dispositivos SmartX IP Controller
Versión del producto: 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
12/08/2019
Haga clic para ver la versión actualizada que aún no se ha traducido

Ejecución y activación de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers

Inicia y activa la aplicación eCommission SmartX Controllers para crear una cuenta antes de poder realizar alguna tarea.

Mostrar más
action_close

Antes de utilizar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers en un sitio de trabajo, debe llevar a cabo una serie de preparaciones para facilitar la puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Resumen de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Ejecución y activación de la aplicación eCommission

Inicia y activa la aplicación eCommission SmartX Controllers para crear una cuenta antes de poder realizar alguna tarea.

Para obtener más información, consulte Ejecución y activación de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Descargar e iniciar la aplicación eCommission

Descarga e inicia la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers para realizar las operaciones de puesta en marcha, equilibrio de flujo y comprobación en los controladores SmartX IP.

Para obtener más información, consulte Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers .

Transferencia de un archivo de imagen de aplicación a un dispositivo móvil

Los archivos de imagen los crea un usuario de WorkStation y contienen objetos, propiedades y valores prediseñados. Descargue una imagen en un controlador SmartX IP para facilitar las tareas de puesta en marcha del dispositivo.

Para obtener más información, consulte Descarga de imagen .

Ejecutar y activar la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers
  1. Desde su dispositivo móvil o portátil con Windows 10, abra la aplicación eCommission.

  2. En el cuadro Código de activación , escriba el código adecuado para cada papel de usuario, respetando el número de espacios, la ortografía y el uso de mayúsculas y minúsculas:

    Papel de usuario

    Código de activación

    Técnico

    Herramienta de puesta en marcha

    Equilibrador de flujo

    Balance de flujo

    Instalador

    Electricista

  3. Seleccione ACTIVAR .

  4. Si esta es la primera vez que inicia sesión en la aplicación eCommission, debe crear una cuenta:

    • En el cuadro Nombre de usuario , escriba un nombre de usuario.

    • En el cuadro Contraseña , introduzca una contraseña. Cuando vaya a seleccionar una contraseña para la aplicación eCommission, asegúrese de que cumple con los siguientes requisitos:

      • Contiene al menos 8 caracteres en total

      • Contiene al menos 1 número

      • Contiene al menos 1 carácter especial

      • Contiene al menos 1 carácter en mayúsculas

      • Contiene al menos 1 carácter en minúsculas

      • No contiene más de 3 caracteres idénticos repetidos

    • En el cuadro Confirmar contraseña , vuelva a escribir la contraseña.

Se ha creado su cuenta para la aplicación eCommission. Ahora puede utilizar la aplicación con el papel asignado hasta que caduque el período de activación.

  • Preparaciones
  • Descarga e inicio de la aplicación móvil eCommission SmartX Controllers