earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : eCommission SmartX Controllers, IP-IO , MP-C, MP-V, RP-C
Fonctionnalités : Ingénierie, Dispositifs SmartX IP Controller
Version produit : 3.0, 3.1, 3.2
12/08/2019

Vue d'ensemble du contrôle d'E/S

Après avoir câblé les entrées et sorties physiques du contrôleur, vous vérifiez les E/S pour vous assurer que le câblage a été effectué correctement et que les entrées et sorties physiques fonctionnent correctement.

Pour plus d'informations, voir Réalisation d'un contrôle d'E/S .

État de contrôle d'E/S

L'état d'extraction des E/S de chaque entrée et sortie peut être trouvé dans la vue Entrées et sorties . Avant le premier contrôle d'E/S, l' État est Nouveau . Les états de contrôle de toutes les entrées et sorties d'un SmartX IP Controller sont affichés en tant qu' état de contrôle du contrôleur, dans la vue Liste des dispositifs .

Rapport de contrôle d'E/S

Lorsque vous procédez à un contrôle d'E/S et que vous sélectionnez Enregistrer , un rapport de contrôle d'E/S est généré au sein du SmartX IP Controller. Ce rapport enregistré dans les fichiers de diagnostic du SmartX IP Controller peut être consulté sous WorkStation une fois le dispositif hébergé.

Journal de mise en service

Pendant l'extraction des E/S, l'application eCommission crée un fichier journal de mise en service dans lequel les étapes effectuées sont automatiquement sauvegardées. Ce fichier journal est créé dans le contrôleur MP-V et peut être visualisé depuis WorkStation.

  • Vue d'ensemble de l'application mobile eCommission SmartX Controllers
  • Réalisation d'un contrôle d'E/S